英国能源供应商将FLIR ONE PRO借给客户,以帮助他们节约费用


目前红外热成像技术在日常生产生活中应用十分广泛,为了让用户切身体验到红外成像的魅力,英国能源供应商——Octopus Energy将FLIR ONE Pro免费借给用户,来帮助他们节约生产生活成本。
使用FLIR ONE Pro,搭配智能手机(iOS 或 Android系统)都可以在热视图中查看他们的房屋,并快速找到热量逸出或进入的位置。根据以往检测经验,我们发现烟囱、阁楼、墙壁通风口、窗户和密封不良的门口是让冷气渗入房屋的常见罪魁祸首,但通常很难被发现。但是使用FLIR红外热像仪就可以很轻松的确定冷气渗入的地点和面积。

Octopus Energy公司拥有200台FLIR ONE Pro,他们将其免费借给客户7天。在这7天中,客户可以使用热像仪自己找出家中存在的问题点,如果需要做更多的工作,比如房屋修复等,客户可以自己动手解决,也可以找专业人士。
Octopus Energy首席执行官Greg Jackson在《This is MONEY》的一篇文章中说:“虽然其他能源供应商可能会祈求寒冬来临,但我们致力于降低客户成本。我们很自豪地推出这项计划,并表明Octopus不怕做不同的事情。”FLIR 红外热像仪借出计划在客户中大受欢迎,他们通过Instagram和Twitter上分享了他们家中能源泄漏的红外照片,还有家中宠物的热图像等。
了解关于此次Octopus Energy公司热像仪出借活动的更多细节,或者您也可以进一步了解关于FLIR ONE PRO的更多信息。