超越 PPE:利用培训、工具和技术构建安全文化

当我们想到工作场所安全时,我们经常会想象防护装备:安全帽、手套、电弧闪光防护服...... 但是,虽然 PPE 至关重要,但它也是最后一道防线,即在出现问题时保护工人。

如果安全可以更早开始怎么办?

越来越多的制造商正在从以装备为先的思维模式转变为积极的安全文化,即建立在培训、人体工程学工具和实时洞察基础上的文化。因为保护员工不仅仅关乎为危险配备设备,还关乎创造一个能及早发现、清楚理解和解决风险的环境,以免使人受到伤害。

PPE:最后一道防线

Electrical-inspection-PPE-1200x628.jpg

个人防护装备 (PPE),如电弧防护服、绝缘手套和面罩,在工业安全中发挥着关键作用。它旨在当出现问题时保护工人:意外的电弧闪光、短路或突然的设备故障。但是,仅依靠 PPE 就假定危险已经存在。这是一种危险的心态。

在欧盟,制造业占非致命性工作场所事故的近五分之一【1】,其中许多可以通过更早的检测、更安全的检测和更好的维护计划来预防。

PPE 不能预防故障;它只有助于管理后果。在某些情况下,这可能会导致自满:如果工人感到受到保护,他们可能会忽视警告信号或匆忙进行检查。真正的安全始于员工穿戴装备之前。这意味着为您的团队提供洞察力、工具和信心,以识别并预防风险,而不仅仅是在风险中生存。

培训助力智能决策

即使拥有最好的设备,工作场所安全仍然取决于人类的决定。这就是培训至关重要的原因。训练有素的技术人员知道如何识别潜在危险,正确使用检测工具,并遵循安全程序,尤其是在高压情况下。良好的培训不仅可以减少错误,还可以在事故发生前预防事故。

这一点至关重要,因为高达 80% 的工作场所事故涉及人为错误,通常与培训不足或不明确的程序有关。【2】

在存在电气和机械危险的环境中,员工不仅需要了解该怎么做,还需要了解为什么这样做很重要。例如,使用热像仪或声像仪实际上需要的不仅仅是指向和拍摄。它需要解释、背景和对风险的认识。

培训还让员工有信心在感觉不对劲时采取行动。它有助于他们遵循正确的安全程序,如上锁挂牌,并鼓励他们优先考虑安全,即使有压力要满足最后期限。

最终,知情的员工是您的第一道防线,也是最强大的防线。当人们知道要寻找什么以及如何应对时,他们不仅要保持安全,还有助于创造一种安全是第二天性的文化。

降低风险的正确工具

Ex-Pro系列-压缩机_web.jpg

创造安全的工作场所不仅取决于人们的行为方式,还取决于他们使用的工具。正确的检测技术有助于技术人员更早地检测问题,减少接触危险,更有效地执行任务。

例如:

  • 热像仪无需打开配电板即可显示过热组件。具有检测路线功能的相机(如 FLIR ExxTxxx 系列)甚至作为检测点路线的一部分向用户提供安全说明。
  • 红外检测窗口可通过保持物理屏障就位来安全地检测带电系统。
  • 通过声像技术,团队可以定位地面的压缩空气或气体泄漏,无需梯子、升降机或尴尬定位。
  • 监测热应力紫外线指数温度与湿度以及湿度气流的测试和测量工具对于维持安全的工作环境至关重要。

这些工具可提高安全性和工作流程。当可以从远距离进行高精度的检测时,物理应变更小,匆忙压力更小。技术人员可以专注于正确、安全地完成工作。可靠、用户友好的工具使将安全嵌入日常运营中变得更容易,而不是将其作为单独的检查清单处理。

软件将数据转化为洞察力

Ex-Pro-Series-Thermal-Studio.jpg

检测工具功能强大,但只有当它们捕获的数据导致清晰、及时的决策时,它们才能实现全部价值。这就是软件与众不同的地方。

  • 借助 FLIR Ignite 等平台,检查结果可以存储在云中,并立即与主管、安全团队或外部合作伙伴共享。这消除了信息孤岛,使协作更加容易。Ignite Pro 还可以显示随时间变化的温度趋势数据,使用户能够在变得危险之前更快地发现问题。
  • FLIR Thermal Studio 通过指导技术人员完成预定义的路线并生成一致的报告,帮助标准化检测。专业版本包括负载和风力校正,有助于预测满负载下的部件温度,将小问题转化为关键见解。

这些软件包可确保不会遗漏任何内容,并且所收集的数据将转化为行动。可以更早发现趋势。跟进变得更容易。团队在管理文件方面花费的时间更少,在应对风险方面花费的时间也更多。

通过将检测软件集成到维护流程中,您可以将图像和温度读数等原始数据转换为清晰、可行的步骤,以提高整个运营的安全性。

维护安全文化

强大的安全文化并非仅建立在程序之上。它由人们在无人观看时所做的事情决定。是否鼓励员工报告几乎出错的情况? 即使时间有限,他们是否也遵循检查程序? 是否鼓励他们在感觉不安全时暂停和重新评估?

这些是工作场所重视安全的标志,不仅在海报上,而且在日常决策中。领导力、沟通和一致性都起着重要作用。培训、可靠的工具和清晰的流程为您的团队提供支持越多,安全性就越成为他们工作方式的一部分,而不是除了工作之外所做的事情。

开启安全之夏

防护装备很重要,但这只是图片的一部分。真正的安全始于早期,技术人员、正确的工具和系统支持智能决策。如果您希望您的团队安全地工作,请为他们提供的不仅仅是设备。让他们清楚、自信和控制。让我们让这个夏天成为安全的夏天。让我们把人——不仅仅是装备——放在保护的中心。

【1】 Eurostat,工作事故统计,2022 年

【2】 OSHA 和 UK HSE 估计人为错误是工作场所事故的一个因素

相关文章

案例研究

工厂实测:FLIR声学成像仪助力汽车零部件厂精准“缉漏”

Read more
Back to top