绕过高温作业许可证:无需文书工作即可查明爆炸环境中的潜在问题

危险制造和生产的世界可能非常复杂,而不会为您的工作量增加额外的元素。高温作业许可证通常被视为在危险环境中作业的重要部分 - 但是,如果无需提供大量文书工作就可以进行检查,该怎么办?

一家跨国化工制造公司最近开始这样做;腾出时间和劳动力来重新部署整个员工队伍。

通常,在 2 区危险环境中进行检查需要获得经理签署的热作业许可证。这可能包括大量的手动文书工作,并且要求在检查前至少停止一小时的工作。它还要求仔细测量和监测所有潜在爆炸性材料(如可燃粉尘和气体),以减少着火的可能性。

为了检测这些具有挑战性的环境中机械的关键部件,热像仪通常用于识别热点、测量机械温度并检查阀门等部件是否在预期参数范围内运行。遗憾的是,这些相机本身对设施的安全构成了间接风险,因为它们在设计上并不本质安全,因此在使用前必须获得热作业许可证的批准。

FLIR Cx5红外热像仪

更安全的检测 - FLIR Cx5

FLIR Cx5是一款热像仪,专为在危险场所提供更安全的检测而设计。坚固的外壳封装着锂离子电池热像仪,确保高性能热成像技术,而不会产生与非本质安全产品相关的固有风险。

无论是在处理气体、蒸汽、粉尘的危险场所,还是(在这种情况下)可燃化学品,它都完全不需要热作业许可证。

在这家化工厂的现场,它使操作员能够安全地检查处理极端高温的区域,例如其核心温度为 1400°C 的耐火材料。操作员可以清楚地看到砖衬船舶的外部温度,并进行检查以确保其符合指导原则。FLIR Cx5 还用于监控转子泵、轴承温度和容器内的液位。

数小时,腾出时间更好地为您的设施提供服务

该设施的发言人解释道:“最好使用危险区域认证的设备因为点火源已被清除,并且不需要高温作业许可证。

“必须提出申请、准备工作许可证以及确认所有适用区域无易燃气体(当然,这仅确认此时不存在易燃气体),因此生成高温作业许可证是劳动密集型的。总而言之,我们可能正在研究每次单独检查的3小时工作 - Cx5消除了这些工作 - 这意味着我们可以更好地将其用于其他地方。

3.5英寸触摸屏界面易于使用,160×120热分辨率显示-20至400°C之间附近目标的精确温度测量。 将 FLIR Cx5 添加到工具箱中,您随时可以调查生产现场周围的机械和电气设备,无需查看动火作业许可证。

了解如何利用FLIR Cx5节省时间并最大限度地提高工厂的生产率 Cx5

相关文章

促销

新品试用活动 FLIR Cx5经济型防爆热像仪

Read more
Back to top