工厂实测:FLIR声学成像仪助力汽车零部件厂精准“缉漏”


在能源成本攀升与环保压力双重驱动下,某汽车零部件制造工厂面临压缩空气系统效率优化的紧迫挑战。作为生产核心动力源,压缩空气支撑着气动工具、真空发生器等关键设备的运行,但复杂管网中潜伏的泄漏问题可能会导致能耗激增、生产中断频发。
传统检测手段在嘈杂车间环境中效率低下,促使工厂技术团队将目光投向FLIR Si2声学成像仪,开启了一场为期四周的实战测试。
测试聚焦装配线气动工具、高空压缩空气管道及经常发生小泄漏的设备维护区三大场景。面对生产中持续的气动执行器排气噪声,FLIR Si2凭借124个MEMS麦克风阵列与智能声源定位技术,成功从背景干扰中剥离出微小泄漏声波。

使用Si2系列声学成像仪观察软管漏气
工程师无需停机即可在运行状态下完成检测,其生成的实时声学热力图直观呈现泄漏位置,连隐藏于高架管道或密集设备间的隐蔽漏点也无所遁形。
传统检测依赖人工听诊与简易工具,单次全厂巡检需耗费数小时且存在漏检风险。而Si2将检测效率提升数倍,实际测试中很快就完成了关键区域的扫描,远超传统方法。其轻量化人体工学设计(仅重1.2kg)支持单手操作,工程师可快速扫描大片区域,无需反复调整设备。

测试期间,设备累计发现68处泄漏,修复其中15处漏点后即实现每小时54.6m³压缩空气节约,年化电费节省超过4000美元。
LIR Si2不仅提供可视化漏点图像,更可量化泄漏严重程度,生成包含专业的检测报告。这些数据通过FLIR Thermal Studio Suite无缝上传至云端,为维修团队提供优先级排序依据。

跨部门沟通效率显著提升,维修工单审批周期大幅缩短。同时,每日230.4kg的CO₂减排量助力工厂稳步推进碳合规目标。
“过去检测耗时耗力,现在Si2让漏点‘一目了然’。”汽车零部件制造工厂工程师评价道,“设备在工厂嘈杂环境下的抗干扰能力远超预期,其操作界面简洁,新员工也能快速掌握。”

FLIR Si2声学成像仪使制造工程师可快速完成检测、量化分析及云端报告生成,维护团队据此立即修复漏点,形成“发现-评估-处置”的闭环管理,助力企业显著降低能源损耗与运维成本。
点击图片,获取更多产品详情
这场实战测试证明FLIR Si2声学成像仪,不仅是泄漏检测的“效率革命者”,更是工业4.0时代能源管理的关键工具。其将声学技术、智能算法与人性化设计融为一体,为制造企业开辟了一条低成本、高回报的可持续发展路径。如果您也有气体泄漏检测需求,点击“右侧表单”填写你的问题,FLIR工作人员将会尽快联系您,当然你也可以拨打官方客服电话:400-683-1958直接咨询。