Flir iXX 和 Thermidoc:电气检查的改变游戏规则的解决方案


电气检查长期以来是一个耗时的过程,要求检查员在离开现场后扼杀多个工具并花费数小时编制报告。Thermidoc 是一款创新型应用程序,旨在改变专业人士与 Flir iXX 系列红外热像仪结合使用的方式。Thermidoc 和 iXX 系列无缝集成,提供简化的一体化工作流程,将热成像、测量和报告功能结合到您的设备上。
Flir iXX系列是新一代支持应用的热像仪系列,旨在使检测更快、更轻松、更一致。这些相机基于 Flir ACE 平台构建,将高性能热成像技术与应用驱动的智能相结合,使任何技能水平的检测员都能捕获准确的热数据、注释发现结果并无缝生成报告。
Thermidoc 是 Flir 的长期合作伙伴,由检查员为检查员开发,其明确使命是:简化电气检查,同时不影响质量。该应用程序获准用于 Flir iXX 系列相机,利用 Flir 先进的热成像功能在检测期间捕获热图像和视觉图像。可立即记录观察结果,并说明错误、严重程度和测量值。您甚至可以分析热成像仪。

Thermidoc 的突出特点之一是能够在几秒钟内生成专业报告。检查员无需返回办公室进行繁琐的文书工作,而是可以在现场创建和交付结构化的 PDF 报告。这些报告包括热图像和可见光图像、详细观察和结论,可通过简单的二维码进行分享。这意味着周转时间更快,客户满意度更高。
Thermidoc首席执行官兼创新开发人员Ove Steinsland表示:“Thermidoc旨在解决一个真正的痛点:为检查员提供一个简单、现场就绪的工具,可以立即捕获数据和完成报告,而无需办公室后期处理。”
“自 2019 年以来,我们的客户一直在 iPhone 或 iPad mini 上使用我们的应用程序,能够从 FLIR Ex 和 T 相机传输图像。”Thermidoc 的销售主管 Bernth Torsvik 补充道,他拥有电气检查员的背景。“能够将一切直接集成到相机中一直是梦想成真。检查员现在只需要操作相机 - 一切都在那里完成。
在ACE平台上,Thermidoc变得更加强大。集成可确保安全的数据处理、自动同步和离线功能,这对连接受限区域的检测至关重要。根据行业反馈,该解决方案已经有超过 350 家公司在其移动设备上使用 Thermidoc,证明了其将检测时间缩短多达 50% 的能力。
“Thermidoc在检测和热成像方面一直是一个游戏规则的改变者。立即在报告工具中获取热成像仪,并准备好进行分析。经过一天的检查,我们节省了 4 小时的报告时间。结果:专业报告、更多任务和零报告时间。”Elsikkerhet Midt-Norge AS 首席执行官 Morten S. Haslev 说道。
Thermidoc 不仅仅是一款应用,更是电气检测技术的革命。Thermidoc 和 iXX 系列将 Flir 值得信赖的热成像技术与智能、检测员驱动的电气检测报告系统相结合,使专业人员能够更快、更智能、更高效地开展工作。无论您是独立检查员还是大型组织的一部分,此解决方案都能确保您每次都能提供顶级结果。
“Thermidoc 和 Flir iXX 的集成为欧洲及其他地区的检查员打开了大门,提供了满足合规需求的解决方案,同时提高了效率,为市场的增长创造了巨大的机会。” 瑞典销售主管 Anders Sellin 表示。
准备好体验检测的未来了吗? 从 90 天免费试用或演示开始,了解 Thermidoc 如何立即改变您的工作流程。
https://www.thermidoc.com/