红外相机的熔炉检测如何提高效率、提高安全性并降低成本

熔炉在精炼和石化作业中发挥着关键作用,提供基本工艺所需的高温。当它们发生故障时,后果可能很严重——无论是在安全和运营损失方面。一天的计划外停机可能导致超过 100 万美元的损失。因此,像 PROtect 这样的公司在 Jason Czajkowski 的领导下,正在利用现代红外 (IR) 技术进行更智能、更安全、更具成本效益的熔炉检测。

从 Agema 到 G609:红外熔炉相机的发展

FLIR-Protect-G609-Furnace-Inspection-IR-Camera_close-up_1200x628.jpg

Flir G609 高分辨率熔炉和锅炉检测相机

在过去三十年中,熔炉检测中的红外技术有了显著发展。Agema 550和Inframetrics 390等早期工具为极端环境中的远程温度诊断奠定了基础。这些早期的相机体积庞大,需要大量设置,但为非接触式热检测打开了大门。后来,Flir 的 GF309 成为业界的主要产品,通过火焰提供实时热成像,并改进了人体工程学设计。

然而,GF309的320×240分辨率限制了其检测细微异常的能力,尤其是在远处。Czajkowski 认识到需要更清晰,并将 PROtect 过渡到配备 640 × 480 探测器的 Flir G609。这使 PROtect 技术人员能够更早地从更安全的距离检测较小的异常,例如热点、焦炭堆积或绝缘故障。

FLIR-GF309-G609-IR-thermal-side-by-side-comparison-furnace_resized.png

Flir GF309(左)和Flir G609(右)的并排比较

Flir G609 简介:更智能的工作工具

FLIR-G609-furnace-thermal-infrared-1200x628.png左图:增强型 640 分辨率探测器可显示精细的热细节,从而实现更快、更准确的检测。右图:经过重新设计的冷滤器即使在最恶劣的条件下也能清晰地看到火焰。

G609代表了Flir红外相机的最新发展。它专为高温应用而设计,配备经过重新设计的隔热罩、工厂校准的熔炉镜头和现代触摸屏界面。PROtect的现场团队报告说,相机的直观控制和强大的设计使其成为即使在最恶劣条件下也能使用的可靠工具。

随着分辨率的提高,G609可以精确测量辐射区域深处的窄炉管的温度,这是旧型号所面临的难题。“这不仅仅是更清晰的图像,”Czajkowski解释道,“它能更快做出更好的决策。”

完整解决方案:将 G609 与软件配对,实现最大影响

真正改变检测过程的是集成 Flir Thermal Studio Pro 软件。借助 Route Creator 工具,检测不再具有反应性,而是预先计划和精确执行。技术人员遵循定义的路线,将检测点加载到相机中,消除猜测并确保一致性。

检测后,图像按检测点自动组织,报告使用专业模板在几分钟内生成。这节省了无数小时的手动分类和记录,使检查员能够专注于分析和决策。Czajkowski表示:“相机和软件的结合创造了一个无缝的工作流程——从规划到报告。

实际结果:更安全的工厂,更长的正常运行时间

通过采用G609和集成软件方法,PROtect帮助客户检测燃烧器未对准和及早发展焦化条件等问题,防止代价高昂的停机。在一个实例中,早期检测正在开发的热点使炼油厂能够在计划停机期间安排维修,避免紧急停机并节省数十万的潜在损失。

结论

The-fractional-distillation-crude-oil-illustration_flir.jpeg

原油馏分图解

红外炉检测已从专业技术成熟为基本维护策略。PROtect 拥有 Flir G609 等现代工具,以及 Jason Czajkowski 等专业人士的专家领导,为资产可靠性设定了新标准。红外检测现在不仅能提供更清晰的热图像,还能加快工作流程、提高安全性和可测量的投资回报率。正如 Czajkowski 所肯定的那样,“我们不仅仅拍照,我们还提供保护资产、预算和人员的解决方案。”

Jason Czajkowski,IRT 热成像经理
第三级 #13966,首席热像师,CWI
手机: 951-581-1267 
jason.czajkowski@protect.llc

imagejb879.png

 

相关文章

超越 PPE:利用培训、工具和技术构建安全文化

Read more

绕过高温作业许可证:无需文书工作即可查明爆炸环境中的潜在问题

Read more
基本原理

气体检测相机,实现更安全、更清洁的未来

Read more
Back to top