光学气体成像(OGI)热像仪极度灵敏——它能检测到数米外的微小泄漏、几百米外的大规模泄漏,还能检测到移动中车辆的泄漏,例如罐车、货车和火车。
高热灵敏度模式
使用高热灵敏度模式(HSM),操作员能够发现微小的泄漏。高热灵敏度模式是一种能够提高红外热像仪热灵敏度的图像相减视频处理技术。高热灵敏度模式功能从后续帧的视频流帧中减去一定百分比的单像素信号——增强帧之间的差异,使泄漏在最终图像上更清晰突出地显示出来。观看以下视频了解高热灵敏度模式的实际运行:
可视化二氧化碳
在对二氧化碳进行显像的时候,一个常见问题就是光学气体成像热像仪是在检测气体还是在拍摄水蒸气。

我们看到的是牛呼出的水蒸气所散发的热量吗?不是,我们看到的实际上是被呼出的二氧化碳。
光学气体成像热像仪是通过过滤特定波段的红外线吸收来对气体进行显像的。在4.2微米的粒径下,水蒸气吸收的能量要比二氧化碳少。例如,当我们 (或牛)呼气时,带4.2um滤镜的光学气体成像热像仪在被呼出气体中检测到的二氧化碳要远多于水蒸气。
深入了解红外热像仪上的滤镜会对二氧化碳的显像起到什么样的帮助作用:
如需了解关于光学气体成像热像仪的更多信息,请访问www.flir.com/ogi.