选择合适的热像仪调色板

众所周知,红外热图像是热像师们判断问题的重要依据。虽然红外热图像有时看起来像标准照片,但它们鲜艳的色彩或鲜明的对比度细节代表了非常具体强大的温度信息数据集。了解这些颜色和灰度的具体详情,有助于发现从漏水到失踪人员的一切信息。

与任何数字图像一样,热图像由像素组成。在热成像中,每个像素代表一个特定的温度数据点。这些数据点将根据其数值分配的颜色或灰度,这意味着当热传感器检测到热能的变化时,它将通过调整像素的颜色或灰度来表达这种变化。

调色板是通过增强或削弱热像照片的对比度,来改变场景的外观,但不会更改任何温度数据。热调色板在很大程度上取决于用户偏好,但有时不同的环境或情况可能会因为特定的调色板而受益,下面一起来看下都有哪些可用的热调色板:

铁红调色板

铁红是一种通用的调色板,它可以通过颜色来显示热量分布和细微细节,从而快速识别热异常。较热物体以较浅的暖色显示,而较冷的物体以较暗的冷色显示。

彩虹调色板

彩虹与铁红相似,暖色代表图像中最热的部分,冷色代表最冷的部分,但在混合中加入了更多的颜色,从而增强了画面的对比度,它有助于在温差较小的环境中精确定位物体。

彩虹高对比度调色板

彩虹高对比度调色板相较于彩虹调色板更增加了图像的对比度,与其他调色板相比,这使您可以看到更均匀的细节,并发现细微的温度差异。

北极调色板

北极调色板是将简单着色的铁红调色板与彩虹高对比度调色板的低对比度性能相结合,用金色识别温暖的物体,用蓝色识别较冷的物体。不同的颜色很快就能探测到热源,而较暗的阴影则能分辨出轻微的温度变化。

熔岩调色板

类似于铁红和北极,熔岩调色板用暖色调显示较热物体,用蓝色显示较冷的物体,这是在低对比度环境中快速捕捉体热和其他细节的另一个不错选择。

白热调色板

白热是常用的调色板,用白色显示较热的对象,用黑色显示较冷的对象。 灰度调色板为温度跨度大的场景提供了简单性,并生成具有真实细节的图像。白热的多功能性使其在不断变化的景观和城市区域中具有吸引力,从而削弱画面的对比度,降低分析难度。

黑热调色板

黑热调色板是白热调色板的反转版本,将较暖的物体显示为黑色,将较冷的物体显示为白色。黑热调色板备受执法人员和猎人青睐,它以清晰逼真的图像显示体热。同白热一样,他们都是灰度调色板,通过削弱画面的对比度,降低分析难度。

等温线调色板

等温线是用明亮的颜色(通常是红色、黄色或蓝色)在目前跨度下的调色板中突出显示某段温度范围。此范围可以由操作员设置,也可以在相机中预先设置。工业热成像师使用等温线调色板,来提醒他们在安全范围之外或寒冷区域运行的高温设备可能存在漏水,而消防员使用等温线调色板来寻找火灾中热的区域。

每个用户都以不同的方式查看和解释热图像。白热调色板的简单性可能无法为某些应用程序提供足够的细节,而彩虹高对比度调色板的高对比度对于某些应用来说可能太复杂了。因此,根据不同场景选择合适的调色板很重要。

相关文章

技术说明

选择声波成像仪的 7 个注意事项

Read more
选择相机

制冷型与非制冷型光学气体成像仪

Read more
Back to top