轮胎制造:声像仪如何助力检测压缩空气泄漏

轮胎制造是一个对效率和安全性要求极高的关键行业。压缩空气在轮胎制造过程中扮演着至关重要的角色,它广泛应用于气动工具驱动、轮胎充气以及机械设备清洁等环节。然而,压缩空气泄漏会导致轮胎制造中出现效率低下、安全隐患和质量问题。

以往制造商依靠目视检查和手持设备来检测压缩空气泄漏。这些方法通常比较耗时、可靠性不足,且难以大规模实施。不过,随着声像仪技术的不断发展,如今在轮胎制造中检测压缩空气泄漏已变得前所未有的简单。在本文中,我们将探讨在轮胎制造中检测压缩空气泄漏的重要性,以及声像仪如何提供帮助。

目录


理解轮胎制造中的压缩空气泄漏

压缩空气泄漏是轮胎制造中的常见问题。其发生原因多种多样,包括密封件磨损、管道损坏以及阀门故障。压缩空气泄漏会严重影响轮胎制造过程的效率。它们可能导致不必要的机器过载运行,进而增加能源消耗并降低生产效率。

除了影响效率之外,压缩空气泄漏还会给轮胎制造带来安全隐患。泄漏的压缩空气可能带来爆炸风险,导致严重伤害甚至死亡。因此,必须尽快检测出压缩空气泄漏,以尽可能减少其对制造过程的影响,同时降低安全风险。

 

轮胎制造中压缩空气泄漏的后果

压缩空气泄漏会给轮胎制造商带来严重后果。其中最为显著的后果包括:

  • 效率降低:压缩空气泄漏会导致不必要的机器过载运行,进而增加能源消耗并降低生产效率。
  • 成本增加:压缩空气泄漏会导致能源消耗增加,进而导致制造商的能源账单增加。
  • 质量问题:压缩空气泄漏会影响所制造轮胎的质量,导致产品缺陷,甚至可能引发召回事件。

 

在轮胎制造中检测压缩空气泄漏的传统方法

最常用的方法之一是使用泄漏检测仪(也称为“嗅探器”)。这些设备通过检测压力和声音的变化来发现压缩空气泄漏。嗅探器通常与目视检查结合使用,以识别难以触及或能见度较差的区域的泄漏。

另一种常见的检测方法是使用泄漏检测喷雾。该方法涉及将液体溶液喷洒在待测区域,并观察是否有气泡产生。如果出现气泡,则表示存在压缩空气泄漏。泄漏喷雾通常与目视检查结合使用,可有效识别管道、阀门和其他设备中的泄漏。

 

轮胎制造中传统泄漏检测方法的局限性

虽然这些传统方法可能有效,但它们也存在若干局限性。目视检查可能比较耗时,且可能无法识别难以触及或能见度较差的区域的泄漏。嗅探器等便携式设备也可能受到外部噪音的影响,并且灵敏度可能不足以检测微小泄漏。检漏喷雾可能造成脏污,并且可能无法有效识别某些类型设备中的泄漏。


在轮胎制造中使用声像仪检测压缩空气泄漏的优势

Acoustic-Imaging-Camera-in-Tire-Manufacturing-Plant_1200x628.jpg

压缩空气系统贯穿整个轮胎制造过程,需要定期检查

要在轮胎制造中检测压缩空气泄漏,声像仪是一种更可靠、更高效的方法。其工作原理是检测从泄漏处逸出的空气声音,并将其转换为可视化图像。该技术使制造商能够快速、准确地识别泄漏,即使是在难以触及的区域或嘈杂环境中。

与传统方法相比,声像仪具有以下几个优势:

  • 快速准确的检测:声像仪能够快速、准确地检测泄漏,减少泄漏检测所需的时间和精力。
  • 非侵入式:声像仪无需与设备进行物理接触,因此干扰更小、对用户更加友好。
  • 使用简便:声像仪操作简单,只需极少的培训即可有效使用。
  • 实时数据:声像仪提供泄漏检测的实时数据,使制造商能够迅速识别并修复泄漏。

声像仪的工作原理

声像仪使用麦克风阵列来检测泄漏处逸出空气的声音。然后对这些声音进行处理,并转换为可视化图像,显示泄漏的位置和大小。该技术使制造商能够快速、准确地识别泄漏,即使是在嘈杂环境中或难以触及的区域。

声像仪生成的图像可供实时分析,使制造商能够立即采取行动修复泄漏。此外,声像仪可用于检测各种设备中的泄漏,包括管道、阀门和气动工具。

根据您的需求选择合适的声像仪

Acoustic-Imaging-Camera-FLIR-Si124-Composite_1200x628.png

FLIR Si124 声像仪

在为轮胎制造选择声像仪时,必须考虑以下几个因素:

  • 检测范围:声像仪的检测范围应该与被监测设备的尺寸匹配。
  • 灵敏度:声像仪应该具有足够的灵敏度,能够检测到即使是微小的泄漏。
  • 降噪:声像仪应该能够滤除外部噪声,确保泄漏检测的准确性。
  • 便携性:声像仪应该便于在制造工厂的不同区域移动和定位。

如需进一步指导,了解为您的轮胎制造厂选择声像仪时应该注意的事项,这份实用指南解释了声像仪系统中需要关注的 7 个要点

使用声像仪定位轮胎制造中的压缩空气泄漏

Si124_detecting-compressed-air-leak-in-tire-plant_1200x628.jpg

使用 FLIR Si124 声像仪检测压缩空气泄漏

FLIR Si124 声像仪是一种用于空气泄漏检测的先进超声波解决方案。它能够从远处轻松发现即使是微小的泄漏,使检测工作更安全、更高效。Si124 配备了 124 个麦克风,在嘈杂的工业环境(例如轮胎制造厂)中也能实现卓越的灵敏度和准确性,即使是微小的泄漏也能轻松发现。

该声像仪通过生成精确的声学“热点”,并将其实时叠加在数码相机图像上,让您可以准确定位声源。

Si124 轻巧便携,单手即可轻松操作。此外,它利用人工智能驱动的分析功能,实时提供泄漏大小和成本估算,使您在判断维修行动的紧急程度时无需再凭猜测。

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio Suite,带 Si 系列插件

与其他声像仪相比,Si124 的突出优势在于软件。这款超声波空气泄漏检测相机还具备 FLIR Thermal Studio Suite 桌面软件这一额外优势。这款直观的软件可以帮助轮胎公司获得更大优势,将热成像和声学成像整合到一份报告中。这种双重功能增强了维护决策能力,同时免去了学习多个软件平台的需要。

此外,免费的 FLIR Acoustic Camera Viewer 网页版软件支持通过 Wi-Fi 快速上传图像,以便进行即时分析。该服务为用户提供有价值的见解,例如压缩空气泄漏的测量数据和能源成本,帮助维护部门确定维修的优先级。

使用 FLIR Si124 声像仪节省轮胎制造中的压缩空气成本

FLIR Si124 还可以为轮胎工厂节省资金。为了估算工厂通过检测和修复空气泄漏所节省的潜在能源,并与声像仪本身的成本进行对比,可以使用 Si124-LD 投资回报率计算器


在轮胎制造中使用声像仪检测空气泄漏的八大优势

  1. 通过泄漏发出的声音自动检测泄漏,即使在嘈杂的工业环境中也能进行检测。
  2. 凭借其 124 个麦克风,可以实现宽视野覆盖,并从更远的距离外检测泄漏。
  3. 泄漏定位速度比传统方法快 10 倍。
  4. 利用内置人工智能的处理能力,实时分析泄漏。
  5. 节省压缩空气所用能源的 20–40%。
  6. 节省检测时间和成本。
  7. 在工业环境中使用安全、便捷。
  8. 提供符合 ISO 50001 的报告。

结论

对于希望提高效率、降低成本的轮胎制造厂而言,使用声像仪检测压缩空气泄漏无疑是未来的发展方向。FLIR Si124 声像仪凭借其先进的超声波技术、实时分析功能以及基于云的报告系统,为这一问题提供了可靠的解决方案。凭借快速、准确定位泄漏的能力,FLIR Si124 能够帮助轮胎制造商节省资金、提高生产效率并确保质量控制。

如需详细了解 FLIR Si124 声像仪,以及它如何让您的轮胎制造厂受益,请立即访问 www.FLIR.com/si124

下载应用程序说明


常见问题解答

是的,该声像仪能够估算泄漏的大小。泄漏大小估计算法是通过与多家气动技术领域的领先公司合作,经过精细调整而完成的。

此外,FLIR 还针对安全要求较高的客户,或者希望使用专有“泄漏大小估算”算法和曲线的客户,提供定制化的泄漏大小解决方案。FLIR 技术能够适应各种不同的环境,满足客户多样化的使用需求。

检测泄漏的能力取决于多种因素,例如环境以及与泄漏点的距离。在典型的工厂环境中,可检测到小至约 1 升/分钟的泄漏。

 

 

 

相关文章

技术说明

选择声波成像仪的 7 个注意事项

Read more
应用案例

FLIR Si124应用案例:压缩空气泄漏是否能被可视化?

Read more
白皮书

如何利用声学成像更快地检测压缩空气泄漏

Read more
Back to top