BESS 电站存在哪些固有风险,运营商应如何应对?

电池储能系统 (BESS) 正在彻底改变我们为世界供电的方式,作为可再生能源持续供应的保障,即使在没有日照或风力不足时也能确保能源稳定。

作为现代能源基础设施的支柱,BESS 在平衡供需方面发挥着关键作用。然而,随着大规模电池储能的日益普及,制造商、电站管理者和监管机构有责任有效管控其潜在风险。

高电压威胁:电池储能中的热失控现象

热失控相当于系统过载。这是一种危险的连锁反应:过热的电池单元失去稳定性后引燃相邻电池,从而引发极难控制的火灾风暴。在处理电动汽车、便携式电子设备以及电网级储能等产品所使用的锂离子电池时,这个问题尤其值得关注。

ev battery multi cells.jpg

如同烧毁电路的电流浪涌,热失控会迅速升级,危及生命、基础设施和能源安全。

可能引发这一危险现象的几大因素包括:

  • 过度充电或过度放电:超出电池承受极限会导致热量积聚,引发系统故障。
  • 物理损坏或制造缺陷:裂纹、穿孔或设计缺陷可能形成薄弱环节,增加故障概率。
  • 环境条件:暴露于高温环境或外部热源可能使稳定的 BESS 变成定时炸弹。

BESS 火灾后果严重,可能导致巨额经济损失、电网不稳定和环境污染。考虑到这些储能单元通常安装在其它高能基础设施附近,灾难风险更会成倍增加。

随着全球 BESS 部署量激增(仅 2024 年就增长超 50%*),必须通过有效的风险管理方法来保障工作人员、关键资产、社区和环境的安全。

防患于未“燃”:热监控的力量

预防热失控的最佳方式是及时检测温度异常以避免其升级。但如果缺乏合适的监控工具,运营商往往不能察觉隐患,等到灾难发生就为时已晚。

这正是热成像技术的核心价值所在。通过持续实时的温度监测,高级红外热像仪能在危险形成初期向相关人员发出警报,确保任何超标热点无所遁形。如同防止电路过载的断路器,热监控作为防护保障,让电站管理者能在过热的电池起火前发现并处理问题。

共筑安全防线:强大的热监控系统有哪些必备要素?

要真正确保 BESS 稳定运行且无熔毁风险,热监控系统必须具备以下功能:

  • 高分辨率成像:可以检测电池组中最细微的温度变化,杜绝热异常漏检
  • 宽视场角:无死角全面覆盖,如同设计完善的电网确保电力全覆盖
  • 高级分析:智能检测技术,可过滤由反光、天气或常规人员活动引发的误报
  • 全天候实时监控:永不休眠的哨兵,确保电站管理者全天候掌握潜在风险。

凭借 640×480 的热分辨率、FSX®(灵活场景增强)技术、边缘分析以及最高 80° 的视场角,A500f-A700F-3qtrFrtLft-01.pngFLIR 行业领先的 A500f/A700f 高级智能传感器相机能为电站所有者提供至关重要的安全保障。

赋能更安全的未来

BESS 技术飞速发展,保障储能系统安全稳定的责任也随之而来。如果缺乏监控,热失控可能阻碍可再生能源的发展进程,危及电网韧性、可持续性和能源安全等效益。

通过将尖端热成像技术集成于 BESS 基础设施,运营商可以抢占先机,防止微小的温度波动演变成重大灾难。因为在储能这一高风险领域,早期检测不仅是明智之举,更是维持电力稳定的唯一途径。

如需详细了解 BESS 及其他工业场所的早期火灾探测解决方案,请点击此处

*数据源自市场情报公司 Rho Motion

相关文章

技术说明

为何电池储能系统安装热潮将推动全球基础设施升级

Read more
技术说明

应用说明:利用 FLIR 热监控技术保障电池储能系统安全并预防火灾

Read more
应用聚焦

状态监控可提高电力系统的可靠性

Read more
Back to top