为何电池储能系统安装热潮将推动全球基础设施升级


全球能源格局正以前所未有的速度演变。随着可再生能源的加速普及以及对更可持续未来的追求,对高效储能系统的需求达到了历史新高。电池储能系统 (BESS) 应运而生,其作为现代能源基础设施的支柱,正在为电力分配提供稳定、有韧性且高效的解决方案。
S&P Global 的数据显示,2024 年,美国电池储能市场实现创纪录增长,仅 11 月下旬就新增了近 9.2 吉瓦 (GW) 的装机容量。但这一推动电力分配更加稳定的飞跃式发展,从基础层面而言进展如何呢?
美国能源信息署 (EIA) 数据显示,2024 年,美国电池储能容量预计激增 89%,但在快速部署这些以锂离子电池为主的系统时,仍需采取全面措施,确保它们不会对工作人员、社区和能源基础设施构成威胁。

BESS 在平衡电力供需方面发挥着关键作用,尤其是越来越多的国家在向太阳能和风能等可再生能源转型。可再生能源通常具有天然的间歇性特征,这意味着它们受诸多无法控制的环境因素影响,无法持续稳定供电。BESS 可以储存过剩电能,并在用电高峰时分配电能,从而有效弥补这一缺陷。
虽然强化能源基础设施以更好地应对高负荷挑战的想法值得称赞(而且合乎逻辑),但我们必须确保在匆忙新建 BESS 电站的过程中,不忽视关键的安全问题。
除了稳定电网外,BESS 还能显著提升供电可靠性。通过储存富余电力,BESS 可确保在停电或电网故障时持续供电。它也是降低碳排放的重要因素,储存可再生能源可减少对化石燃料发电厂的依赖,形成更加可持续的能源结构。同时,BESS 也为交通电气化提供了重要支撑。随着电动汽车 (EV) 的普及,BESS 可在不造成电网过载的前提下为快速充电基础设施提供支持。
根据市场情报公司 Rho Motion 的电池储能站储能月度数据库,仅 2025 年 2 月,可再生能源生产商就为全球能源网络新增了 10.5 吉瓦时的储能容量。虽然 BESS 电站能有效防止世界电力供应过载——在发电设施承压最大时释放储存的电能——但它们也带来了新的挑战。
最严峻的挑战之一是热失控现象,这种危险的连锁反应会导致热量在电池单元之间快速扩散。如果缺乏完善的潜在故障监测和预警机制,热失控事故极易演变成灾难性火灾。这类火灾迅速从一个单元蔓延至另一个单元,会造成重大的经济损失和环境破坏,并释放氟化氢等有毒物质,严重威胁安全。
正因如此,高级热成像解决方案成为保障 BESS 电站安全运行的关键所在。配备高级分析功能的固定式热像仪已成为首选解决方案,当温度超过设定阈值时,它们能立即触发警报和灭火系统。


FLIR A500f/A700f 高级智能传感器(左)和 FLIR FH-Series R(右)提供充足的户外覆盖范围,并能在明火出现前识别出热点。
如需详细了解 BESS 及其他工业场所的早期火灾探测解决方案,请点击此处。