及时发现隐藏的空气泄漏可防止严重事故发生并节省制药厂的成本


一家全球制药公司发现,声像仪可用于检测工厂区域内隐藏的空气泄漏,是一种可靠、快速且便于采用的预防性维护方法。
空气泄漏在工业环境下是一种常见问题。根据对压缩空气系统泄漏的研究,平均泄漏率大约为 25%,但有些设施因泄漏而损失了高达 80% 的压缩空气。如果不能及时发现和解决这些泄漏,最终可能导致额外的成本、意外停机,甚至会造成安全隐患。在工厂和制造设施中,特别容易漏气的位置包括设备的管线、管道、阀门和设备的间隙,肉眼通常看不到这些泄漏,只能通过专门的状态监控设备来进行追踪。
一家大型国际制药和生物技术公司担心压缩空气泄漏,并一直在寻找有效且便于采用的解决方案,以便能够及时检测。由于该公司对泄漏检测的速度、准确性和可靠性的要求很高,因此他们决定尝试采用声像仪来进行阀门检查和泄漏检测,以确定其设施内压缩空气、蒸汽、气体和真空的泄漏位置。该装置有效查出隐藏的泄漏,一次扫描大片区域的能力,很快给该公司留下了深刻印象。该装置不仅能够精确检测出确切的泄漏位置,还能给出泄漏量并计算出成本损失,这样公司就能够制定出基于数据的设备维护和维修计划。

利用 FLIR Si124-LD Plus 等声像仪来制定定期预防性维护方案,使得该制药公司能够检测工厂区域内的空气和气体泄漏,从而预防潜在的安全问题,并确保其运营的连续性。除了节省时间、成本和能源等显而易见的好处以外,该装置只需很少的培训就能纳入维护周期,这也让该公司感到惊喜。

泄漏是压缩空气系统中能源浪费的重要来源。

FLIR Thermal Studio Suite,带 Si 系列插件
如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,敬请访问:www.FLIR.cn/si124