及时发现隐藏的空气泄漏可提高汽车行业的生产力和竞争力


汽车行业大量使用压缩空气,这意味着隐藏的空气泄漏是一种常见的麻烦,需要及时进行检测。如果不去管它,检测不到的压缩空气泄漏可能导致高昂的能源成本,因意外停机而造成重大经济损失,甚至存在潜在的安全隐患。泄漏还会导致系统的操作出现问题,例如系统压力波动、压缩机过载,或使用寿命缩短以及供给设备需要的维护增加。因此,通过及时定位和修复泄漏来维护压缩空气系统是节省能源、提高生产力和竞争力的有效方法之一。
汽车行业特别容易发生压缩空气泄漏,因为部件的生产和汽车装配厂需要大量使用压缩空气。制造设施庞大也是容易发生泄漏的原因之一,因为这样一来,压缩空气就需要在庞大的管网中长距离输送。复杂的生产线中的许多流程都要使用压缩空气驱动的气动系统,例如金属铸造、金属加工、模具制造、数控机器、装配机器人、喷砂和汽车喷漆房,所有这些流程都容易发生泄漏。设备中的常见薄弱点包括阀门、管道、软管、接头和工具等,每个工厂都有数以百计这样的薄弱点。此外,汽车制造设施通常处在嘈杂的环境下,这就使得压缩空气泄漏的位置难以确定。

向您隆重介绍 FLIR Si124-LD Plus 等声像仪:一种先进的预测性维护解决方案,可扫描大面积区域并快速、精确测定压缩空气泄漏的确切位置。该声像仪可以在维护周期的任何阶段引入,使用安全,易于操作,只需少量培训即可进行检查且无需停止作业。除了在嘈杂的工业环境下识别人耳无法听到的细微泄漏外,随附的机器学习分析软件还可显示泄漏量和成本估算,并为维护和维修计划生成可操作的数据。

汽车装配厂大量使用压缩空气。

FLIR Thermal Studio Suite,带 Si 系列插件
如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,敬请访问:www.FLIR.cn/si124