通过声学成像确保地下保险库的安全性

一家著名的加州公用事业公司面临着地下配电库隐藏电气故障的安全风险。该公司利用先进的声像技术,发现了早期故障检测如何防止危险的弧闪事件并保护现场技术人员。

解决沿海地下保险库中的隐藏风险

地下中高压 (MV/HV) 配电库通常暴露于具有挑战性的环境条件下,这些环境条件可能会影响设备的完整性。湿度、温度波动和有限的通风会加速关键电气元件的退化,例如 T 形体连接器,从而导致可靠性降低和维修需求增加。

在地下拱顶内的例行检查中,一名技术人员在突然电弧闪光爆发时断开了中压电缆。该源可追溯到 T 形体连接器的劣化,该连接器随着时间的推移而形成内部跟踪和水分侵入。弧闪对技术人员的手和手臂造成严重灼伤,突出了密闭电气环境中老化部件造成的隐藏危险。作为回应,该公司启动了一项安全计划,以更好地了解设备故障的早期预警信号。他们的目标是确定声学成像技术是否可以在局部放电活动和其他劣化迹象升级为安全隐患之前检测到它们。

传统方法提供对隐藏故障的有限可见性

常规保险库入口通常包括:

  • 目视检查 - 检查是否有可见的损坏、烟雾或遇险迹象
  • 大气测试 – 确保不存在危险气体
  • 通风 - 为安全访问做好准备
  • 设备隔离 - 尽可能关闭系统
  • 进入和维修 – 技术人员进入进行维护

虽然有时可以通过无人机或热棒远程使用热成像技术,但这不是常见的做法,并且通常无法识别热积聚之前发生的早期电离。

先进的声学成像技术可在问题变得危险之前检测到问题

Flir Si2-PD 为地下电气检测提供了突破性的解决方案。其直观的声像技术可检测早期局部放电,并将数据简化为清晰可见的结果,而内置的分析功能会自动识别故障类型及其严重性。这些功能共同提供切实可行的安全见解,使操作员能够在进入带电保险库之前快速、自信地做出决策。

si2 pd 声像相机,用于检测一系列断路器

Si2-PD 实时显示局部放电,设备内严重性分析提供即时决策支持。

主要优势:

采用 Si2-PD 的声像技术具有多种安全性和操作优势:

  • 早期故障检测 - 在热积聚发生之前识别电离
  • 非接触式远程检测 – 允许从带电区域外进行安全检测
  • 一流的性能 – 高麦克风灵敏度可捕获细微的放电信号
  • 易于使用 – 专为现场技术人员设计,减少对专家级分析的依赖

使用 Flir Si2-PD 在 T 形体连接器上检测到局部放电。

使用 Flir Si2-PD 在 T 形体连接器上检测到局部放电。

防止弧闪事故的可靠工具

公用事业公司的工程团队得出结论,Flir Si2-PD 是防止技术人员暴露于潜在电弧闪光危险的有效工具。Si2 先进的声学性能和直观的界面可实现更快、更安全的检测,支持公司在现场作业中零伤害的目标。

Back to top