以更快的速度获得投资回报:释放声学成像技术在制造行业的潜力

我们知道,压缩空气和气体泄漏会造成很大的经济损失并降低运营效率,这是制造设施中的常见现象。声学成像是许多工业环境下高效检测空气泄漏的理想方法,因为它可以立即发现隐藏的泄漏,并提供能源损失方面的成本实时估算。

不熟悉 FLIR Si124-LD Plus 等声像仪的公司可能担心这种相机准确检测和诊断问题的能力,这不仅是因为其制造设施的规模庞大,还因为其生产过程的独特性。至少,他们在这样一台专用设备进行预测性维护之前会三思而后行,担心系统的成本可能会超过使用它的好处。

在这篇文章中,我们将了解在两种不同的工业环境下进行检查的结果:声像仪被证明在提高能源效率和降低与早期检测昂贵的特种气体相关的成本方面非常有益,并可以在短时间内获得投资回报 (ROI)。

ROI article leak.png

声像仪能检测到肉眼看不见的空气泄漏。

受益于在大型设施中精确定位的功能

许多工业设施非常庞大,占地面积动辄数千平方米,包含大量重型机械。这样往往使得预测性维护检查不准确且效率低下,而声像仪特别适合解决这两类问题。一家制造公司有意采用声学成像技术,但却担心其占地面积达 6,500 m2 的设施太过于庞大,难以准确检测出空气泄漏,无法获得投资回报。但在检查演示过程中,声像仪立即就发现了压缩空气系统中的 155 处泄漏,这些泄漏估计可以造成总共 11,000 美元的损失。这是在仅仅 6 小时的检查过程中发现的,相当于每 2.5 分钟发现一处泄漏。考虑到这些结果,购置声像仪的投资估计将在大约四到六个月内,在两轮的使用内收回,因此,购置声像仪是值得的。

Si124-LD-Plus_composite.png

FLIR Si124 声像仪

使用专用的气体测漏仪,只需 10 分钟即可获得大量节省

FLIR Si124-LD Plus 等声像仪也用于汽车厂,其作用不仅仅是确定行业中常见的压缩空气泄漏的位置,还用来确定氩气和二氧化碳等特种气体的泄漏位置。特种气体泄漏往往代价特别高,因为其市场价格由需求决定,并且由于需要向供应商购买而使价格被推高。在特种气体的储存和混合区域中,声像仪检测到五处泄漏,并在屏幕上显示其确切位置。然后拍摄快照并上传到附带的云软件,对成本进行实时预估。检查只花了 10 分钟,但只考虑这五处特种气体泄漏,每年就能节省 12,500 美元。考虑到设施的规模,通过检测和修复空气泄漏而提高的能源效率,以及通过及早检测出特种气体泄漏而实现的节省,购置声像仪的投资估计在短短两个月内就能收回。

Thermal Studio Suite with the Si-Series Plugin.jpg

FLIR Thermal Studio Suite,带 Si 系列插件

如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,敬请访问:www.FLIR.cn/si124

相关文章

应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可提高汽车行业的生产力和竞争力

Read more
应用案例

利用声波成像仪减少二氧化碳排放

Read more
应用案例

确保食品和饮料行业的消费者安全和运营效率

Read more
Back to top