打破传送带“被动响应”检修模式,FLIR声学成像仪让金属加工厂更省钱

传送带在各行各业的制造过程中发挥着至关重要的作用,其有助于实现更加精简、自动化和高效的生产流程,有效提高生产力和产品质量。然而,持续的磨损会导致传送系统及其部件(如轴承和惰轮)劣化。长此以往,可能会导致系统故障,降低系统效率,增加能耗,甚至会导致计划外和代价高昂的停机。如何有效避免传送带故障,是每个制造行业都需要解决的事情。

声学成像技术让传送带故障“看得见”

传送带的传统维护方法在很大程度上依赖于例行检查和对报告问题的被动响应,这可能会遗漏一些隐藏的故障,从而为意外停机和昂贵的维修留下了可能。

要想避免事故的发生,就需要预知风险,在萌芽阶段制止故障的发生。传送带相关的检测人员可以采用先进的故障检测技术,如声学成像技术,以便在早期阶段识别关键问题。

1.jpg

使用FLIR Si2声学成像仪拍摄的机械故障快照:高声压级、波峰因数和峰度通常是轴承潜在问题的迹象。为了获得最可靠的结果,建议始终将读数与从相似距离测量的相同类型的健康轴承进行比较。

通过最近在一家金属加工厂进行的检查表明,配备市场先锋技术的FLIR Si2声学成像仪,能够识别机械部件中的关键故障。声学成像快照不仅证实了对传送带系统内已知问题的怀疑,而且还发现了一个重大故障——导致电动机和泵之间的驱动联轴器故障(如果发现不及时,将在几天内发生)。

金属加工公司的代表对使用声学成像仪检测到的故障快照印象特别看重,有了图片不仅非常直观,并且易于解释。利用FLIR Si2声学成像仪提供的决策支持,该公司立即制定了更换各种链条和轴承的计划。

用于机械故障检测的声学解决方案

使用声学成像仪进行预防故障检测的主要优势之一是,它允许主动维护,而不是被动响应。在潜在问题严重之前发现它们,可确保采用更高效、更具成本效益的设备维护方法。

这也带来了另一个好处:节省成本。通过在早期阶段解决故障,企业可以显著降低与大修和意外停机相关的高额成本。在上述案例中,通过采取积极的纠正措施,检测到驱动联轴器的故障,有效防止了对周围组件造成进一步损坏。

2.jpg

金属加工设施的机械故障检查结果突出了声学成像仪在工业维护中的有效性。通过采用先进的故障检测技术主动识别和解决机械故障,企业不仅可以节省成本,还可以提高其运营的可靠性和安全性。

选择FLIR Si2的优势

FLIR Si2声学成像仪配备专属机械故障检测模式,非常适合传送带的故障检测,它能让用户在较远的安全距离范围(最远200米)或嘈杂环境中也能识别机械故障的声音,生成精确的声像图。其接收频率范围在2kHz至130kHz,几乎涵盖了机械故障的全部声波范围。有了它,主要优势有:

★ 可以快速检测和测量轴承和其他机械问题,这些问题可能导致代价高昂的生产中断或安全隐患;

★ 通过防止关键机械(如气动设备和传送带系统)的计划外停机,确保设备操作的连续性;

★ 即使在嘈杂的工业环境中,也能扫描大面积区域并准确定位关键问题;

★ 为精准定位制造环境中的已知和隐藏的机械故障,提供了全面的解决方案;

★ 为预防和维修计划提供实时结果;

★ 只需少量培训,就可轻松便捷地纳入维护周期。

3.jpg

FLIR Si2特有的机械故障检测模式,不仅可以对传送带进行预防性检测,还能快速检测轴承相关

及其他可能导致代价高昂的生产中断或安全隐患的机械故障问题,能大大提高企业的投资回报。

您在工作中会涉及到机械故障检测吗?点击右侧表单填写检测难点FLIR专家将为您量身定制解决方案,当然您还可直接拨打官方客服电话400-683-1958一对一咨询!

相关文章

白皮书

制造厂如何借助声学成像加快检查

Read more
应用案例

以更快的速度获得投资回报:释放声学成像技术在制造行业的潜力

Read more
应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可提高汽车行业的生产力和竞争力

Read more
Back to top