使用“组织”功能简化声学相机和用户管理


在管理设备和用户访问权限方面,效率和数据安全至关重要。FLIR Acoustic Camera Viewer 中提供的“组织”功能,正是为此而设计,旨在简化组织内部对相机和用户的管理方式。
“组织”功能是一种用户友好的解决方案,可简化在工厂和生产单元等不同地点,对由不同相机和用户执行的报告进行跟进的工作。
其主要优势之一是,能够在根据区域、部门、业务单位甚至维护架构等各种标准划分的指定群组内,无缝共享设备访问权限以及相机信息,例如快照和报告。其优势在于简洁高效——所有管理任务都集中在 Acoustic Camera Viewer 内部完成,无需费力的手动配对,也无需对设备进行现场操作,同时提供了集中且清晰的工具,用于监控不同生产场所进行的检测及其结果。
“组织”功能的设计初衷,是让声学相机能够便捷地跨地点使用,免去每次使用前都要重新配对的麻烦。该功能还有助于在整个组织高效利用声学相机采集的数据,从而支持报告共享以及跟踪不同设施的估算成本等活动。

在 FLIR Acoustic Viewer 中创建的组织结构层级示例
使用“组织”功能的核心优势之一在于,能够简化检测、相机和用户的管理,从而节省时间。“组织”功能简化了对相机和图片的访问,用户无需通过复杂的访问流程,即可轻松获取所需数据。通过基于分组的云端远程访问管理,“组织”功能显著减少了手动操作所花费的时间,提高了便利性和运营效率。同时,由于摒弃了共享用户名和密码等传统身份验证方式,数据安全性也得到提升。
该功能还提供组织内所有相机和用户的全面概览。这有助于提升决策质量,并通过跟踪修复已识别泄漏所需的时间来提高透明度。因此,用户可以根据成本节约标准制定泄漏修复方案和报告。在个人层面,基于分组的访问有助于用户专注于相关信息,提高数据筛选效率和明智决策的能力。“组织”功能可在所有用户层级方便快捷地实施,确保顺畅的上手体验。
点击此处前往 FLIR Acoustic Viewer,亲自试用“组织”功能。
正在考虑购买 FLIR 声学相机? 点击此处了解声学成像能为您的企业带来哪些价值。