状态监控可提高电力系统的可靠性

电力公司面临基础设施老化的问题,导致电压下降或引发停电的系统故障风险上升。对这些系统的计划外维护成本高昂,导致许多公司在寻找方法,以检测到即将发生的故障。通过持续的状态监控,电力公司可以提前发现问题并适当安排维护,从而提高系统的可靠性,同时降低成本。

用固定式热成像仪监控变电站和整个电网的关键设备,可以帮助维护人员在问题更容易解决时尽早作出响应。例如,变压器油泄漏或内部绝缘故障导致的过热可能导致故障升级,但许多电力公司没有发现这些问题的自动热检测系统。其结果可能是引发大面积停电,从而影响商业、制造、公共工程和交通控制系统。当然,相关电力公司也会损失大笔收入,而系统修复和恢复运行也将招致数额不菲的资金。

a50_a70 electrical_smaller.jpga50_a70 electrical2_smaller.jpg

高压设备在发生故障前往往会升温;用固定式热像仪进行持续状态监控可以帮助电力公司发现即将发生的故障。

下列变电站组件在故障发生前会升温:

  • 电力变压器(油位和泵的运行)
  • 有载分接开关(油位、其他内部问题)
  • 避雷针(金属氧化物圆盘降解)
  • 断路器(油或 SF6 泄漏)
  • 机械连接断开(连接不良、污染)
  • 控制柜(风扇、泵和其他组件磨损)

用热像仪检测这些部件的温度升高情况,可以在因直接故障而发生意外断电之前采取预防性维护措施。

虽然大多数电力公司已经使用手持式热像仪来定期检查变电站设备,但现在许多公司正在安装固定式热像仪系统,以提供全天候监控。采用边缘计算设计而具备报警和分析功能的智能摄像头(如 FLIR A70 高级智能传感器热像仪)可提供简化的解决方案。

A50-70-RDK-3qtrFrtLft-01.png

这些系统采用了先进的传感和测量技术、控制方法和数字通信。它们能预测、检测并迅速通知维护人员任何即将发生的问题,从而减少系统故障、断电和生产力损失的几率。

相关案例:欧洲一家大型供电公司发现变电站变压器上的连杆衬套红热,维修仅花费了 1,400 美元。该公司设立热成像项目之前,类似问题曾导致严重故障发生,花费超过 270 万美元。

单击了解有关 FLIR A50-A70 固定式智能传感器热像仪的更多信息,或联系 FLIR 专业人士了解更多信息。

相关文章

FLIR Systems 推出结构小巧的红外热像仪,助力农业可视化

Read more
用例场景

通过检测火灾的早期迹象来保护人员和设备

Read more
Back to top