持续监测火山活动

用标准可见光相机监测火山活动有其难处:烟雾可能阻挡视野,发热的火山物质也可能不够炽热,无法在阳光下看到。近红外 (NIR) 相机可以带来一些改进,尤其是在微光下,但仍有局限性。

很多观测站的解决方案是安装用于持续监控的固定式热成像仪。这些热像仪检测和可视化的是热而不是光,和传统的网络摄像头相比具有明显的优势。由于它们能够“看到”热,因此热像仪可以提供火山表面发热、温暖和较冷区域的清晰视图,在某些情况下甚至可以透过烟雾进行观测。

a50_a70 thermal gradients_no text.jpg

基拉韦厄火山,从西侧眺望 Halemaʻumaʻu 火山口和熔岩湖

固定式热像仪不仅可提供研究数据,还可提供有关火山活动的关键信息,便于识别哪些表面比较活跃、最近比较活跃或不活跃。例如,观测者曾利用热像仪来监测 2007 年的斯特龙博利火山喷发,该次喷发从 3 月 15 日的爆发和火山灰坠落开始。当时他们能够监测到沿 Sciara del Fuoco 向下的熔岩流支流,记录其过程,并确定支流何时开始冷却。连续监测的热像仪还可以通过记录温度变化,或检测从表面裂缝散发的异常蒸汽的热来提供预测火山活动所需的数据。

A50-70-SS-3qtrFrtRght-Ant-01.png

 

宽视野热像仪,例如配备 95° 镜头的FLIR A70,具有监控大型室外区域所需的宽视角。该热像仪还能以 ±2% 的准确度测量高达 1000°C 的温度;即使距离潜在目标很远,该热像仪也能为观测者提供“大致”的有用信息。灵活场景增强  可增加图像的对比度,改善透过烟雾观测的效果。当设置为图像流时,A70 可以通过 Wi-Fi 将压缩的射频图像和可见光图像一起传输,并可通过标准的网络浏览器访问。

访问 flir.com/A50-A70-image-streaming联系 FLIR 专业人士,以了解更多信息。

相关文章

FLIR Systems 推出结构小巧的红外热像仪,助力农业可视化

Read more
用例场景

通过检测火灾的早期迹象来保护人员和设备

Read more
用例场景

通过热成像确保产品质量控制

Read more
Back to top