FLIR热像仪带你提前规避风险-预防外墙脱落伤亡事故发生

1.png2.png

近些年,外墙保温层、瓷砖等脱落事件频频发生,有的伤了人,有的伤了车,有的甚至殃及路人的性命!防不胜防的脱落事件,使用FLIR热像仪进行定期检测,可以规避大部分风险。

外墙脱落频发的原因

外墙外保温装饰面层开裂是目前建筑物的常见问题,不仅影响建筑物外观质量,且随着裂缝发展,雨水渗入,外墙装饰面层或保温层就会出现空鼓甚至脱落。同时外墙裂缝也是雨水渗入室内,造成内墙面发霉、脱落的主要原因。

3.png

如何从非接触、远距离、实时快速地对建筑外墙空鼓渗漏进行判断是一门新颖的课题。菲力尔近几年在红外热像仪检测外墙饰面砖粘结、渗漏的方面开展研究及现场操作,并利用红外热像仪检测建筑外墙所得的热像图(温度场分布图)及变化值,进行空鼓渗漏分析和判断,并为下一步的外墙治理提供依据。

为何选择热像仪治理外墙脱落?

红外热成像检测法是运用红外热像仪探测物体各部分辐射红外线能量,根据物体表面的温度场分布状况所形成的热像图,直观地显示材料、结构物及其结合面上存在不连续缺陷的检测技术并发现空鼓渗漏区域。它不需要脚手架,避免危险作业,而且可以快速非接触、大面积无损排查建筑饰面缺陷及渗漏情况。

4.png

使用红外热像仪检测建筑外墙的优势是可以针对外墙进行非接触的扫描,快速大面积的发现外墙饰面的红外辐射异常,从而达到快速寻找外墙饰面质量病害区位置的目的。一般在无干扰情况下,质量良好的外墙其红外照片温度色彩较为均匀,没有明显的相对色差区,而对存在质量缺陷问题的外墙(如空鼓),红外照图像上通常就会表现出明显的色差异常区。

5.png6.png

在红外图像中,空鼓位置明显

FLIR Exx热像仪:检测空鼓好助手

红外热像仪是目前用于检测建筑外墙的较先进、有效的无损检测手段,该方法是快速地对大规模住宅小区及建筑群进行红外直观热图像与量化分析相结合的检测。那么,该怎样挑选一台合适需求的红外热像仪呢?

操作简便

外墙巡检工作,一般比较繁重且复杂,因此要选择一款操作简单、携带方便、无需繁琐设置的热像仪。

图像清晰

受外界环境的影响,当使用热像仪扫描墙体时,需要选择一款热灵敏度高、成像分辨率佳的工具。

后期处理方便

为了更好地对比墙体状况,检测过程中会拍摄大量的热图像,如何规划巡检和处理图片是关键。

7.png

幸好,FLIR Exx系列热像仪能满足上面的全部条件。Exx系列热像仪符合人体工程学设计,单手操作大尺寸按钮,搭配智能激光辅助自动对焦3个区域测量框等功能,让您可以快速识别故障区域。

8.png

FLIR E98/E86/E76还配备UltraMax® 高清图像增强技术,集成一键式水平和跨度区域调节功能,拥有更高的对比度,可以查看更多图像细节。此外,可互换的AutoCal镜头可完全覆盖近距离和远距离目标,既可以大面积扫描建筑墙体,也可以针对性的检测关键区域。

9.png

FLIR Exx系列热像仪,将FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route)功能设为标准配置。建筑检修员们可以提前规划巡检路线,让巡检工作更有序地进行。搭配FLIR专业报告和分析软件,还能批量处理热图像,一键生成专业报告,大大提升了后期处理的工作效率。

10.png

选择FLIR Exx系列热像仪,能帮助建筑检修人员轻松有效检测故障,通过检测查明外墙装饰层空鼓情况,从而进行针对性的修缮,可以有效的预防建筑外墙饰面层坠落事故。

相关文章

案例研究

红外技术为建筑物损害评估提供细节信息

Read more
Back to top