来自实践的洞见:利用红外热像仪简化建筑诊断并增加正常运行时间


来自实践的洞见系列聚焦来自推荐、部署和日常使用红外成像技术的FLIR专家的洞见。欢迎加入我们,一起讨论红外技术在安防、安全和关键基础设施的设备保护方面的各种应用。
从商业摩天大楼到工业制造厂,关键设施必须维持一个安全可靠的环境,以实现正常运营。为满足这一需求,更多建筑工作组正利用红外热像仪强化周界入侵检测。如今,设施总监正越来越多地利用热像仪进行建筑诊断,以检测问题并主动解决问题,以便进行预防性维护。
未检测到的问题
不借助工具快速诊断建筑问题,这些问题继续隐藏,并且严重性升级。方向偏离的暖通空调(HVAC)风管会导致漏风,将过多的热量吹进办公空间,为员工带来极不舒适的工作环境。如果管道系统中堵塞或破裂的管道未经处理会引起漏水和发霉。松动或发热的电气连接会引起热堆积,进而导致电路故障和断电。所有这些情况都会导致系统停机,业务中断和经济损失。因此,设施经理和维护团队在故障发生前检测问题并充分利用技术保持楼宇系统平稳运行至关重要。

红外成像有助于查明设施问题,如输气管道泄漏。
评估方案
虽然肉眼看不到漏气、水分入侵或电路过载,但是借助于红外成像技术能清晰可视化这些问题。所有物体都存在红外辐射,简而言之,就是热辐射。红外传感器检测所有物体的热辐射信号,并将其中的细微差异以图像的方式体现出来。更进一步,辐射测量红外热像仪可生成显示温度值的图像。
当谈到使用热技术或红外技术检查楼宇系统,检查员通常有两个选择:红外测温仪和手持式辐射测量热像仪。红外测温仪是经济有效的选择,能生成单个检查点的温度测量值。辐射测量热像仪可同时产生数千个点的温度测量值。这是因为辐射测量红外图像中的每个像素对应一个温度测量值,提供对检测区域的更深入且更全面的了解。

辐射测量红外图像中的每一像素都是一个独特的温度数据点。调色板基于每个像素的温度为其指定一种特定颜色,然后生成一张易于判读的图像。
因此,考虑到其诸多优点,检查员很多时间都会选择手持式辐射测量热像仪。首先,这些热像仪提供更大的扫描覆盖范围,这有助于更快地完成检测。红外热像仪是一种非接触式筛查工具,使检查员能够从较安全距离处监测带电设备,如带电的电气组件。红外热像仪产生细节更丰富的图像,提供问题的更全面视图。这些红外图像可作为证实诊断以及确认问题已修复的证据,提高检查员和质量保证的可信度。红外热像仪还可作为区分工具,将装备精良的检查员与其他承包商区分开来。
使用红外热像仪的情况
有许多建筑物诊断应用。以下是使用辐射测量红外热像仪能起到决定性作用的数个值得注意的情况。

FLIR C5 便携式红外热像仪有助于快速识别有故障的电气组件。
部署建议
当使用辐射测量热像仪检测建筑问题时,战略规划和准备是关键。以下是给设施、维护和检测人员的数条建议。
1.询问合适的问题– 你需要测量什么?距离多远?需要什么水平的图像细节?建筑检测需要多大的温度范围?检测是在冬季还是在夏季进行?需要通过辅助检测确认诊断结果吗?这些问题将有助于确定任务需求,选择要采用的解决方案和确定执行检测的时机。
2.选择合适的工具–将能产生精确结果的高品质热像仪与其它可靠性较低的热像仪区分开来很重要。定义建筑诊断用热像仪的特性,包括坚固耐用、人性化的界面、高分辨率和集成报告软件。FLIR出品的优质热像仪包括FLIR C5、Ex系列和Exx系列。
3.通过培训提升部署成功率–训练您的技能并参加FLIR红外培训中心(ITC)的培训课程,以更好地了解导热率、发射率和影响温度读数的环境因素,并获得对您的特定应用的支持。
4.由外向内检查–从建筑外部向建筑内部执行热像检测。检查建筑外部,寻找隔热层缺失、热桥、冷桥等问题。一旦完成检测,转移到建筑内部,检查每个房间的墙壁。最后,着重检查特定系统,如暖通空调设备、电气系统、电机等。