使用红外热像仪进行气温控制天花板检测

许多公司和办公室推出了新型灵活、高效的现代化工作方式,因此室内气温的质量非常重要。为迎合这个趋势,建筑师们研发出了能够快速调节温度的气温控制天花板,这种天花板为调节室内气温提供无比自由的选择,并且在风格、外观、尺寸和功能及性能上具有惊人的可应用性。

气温控制天花板尤其适合用在医院的手术室和特护病房,这些地方的室内气温控制非常重要。最近,气温控制天花板设计和建造专家及公共建筑天花板通风系统专家Inteco B.V公司为荷兰乌登Bernhoven医院的新楼安装了约1200 m2的气温控制天花板,近期将投入使用。为了确保气温控制天花板安装正确,运转良好,Inteco B.V公司的客户聘请了Thermografisch & Adviesbureau乌登公司作为独立方进行安装检测。

气温控制天花板

安装在Bernhoven医院的气温控制天花板是Inteco公司开发的MeandRo系统。MeandRo系统采用辐射型天花板设计,使用热水和冷水的流通进行采暖和制冷。天花板为冲孔薄钢板夹层式结构,出厂配有一个MeandRo元件。MeandRo元件包含一条弯曲的8×0.5mm铜管,整体焊接在一片天花板钢板同样大小的开放式结构的热导体上,这种元件可应用于任何风格的设计。由于MeandRo元件之间使用连接环彼此连接,因此很容易出现安装误差。但通过专家进行安装后的检测就能快速简单地纠正这些误差。

使用红外热像仪进行检测

如果某处的气温控制天花板元件连接不畅,就无法获得满意的室内气温。另外一个安装中容易出现的问题是热水或冷水的供给不足,导致天花板运转异常。这些不足之处可以快速的检测出来,从而避免投入使用后出现问题。

Thermografisch & Adviesbureau乌登公司的Bas Coolen使用FLIR T440bx红外热像仪进行了此次检测。“热图像能清楚显示系统是否安装正确,”Coolen解释道。“使用红外热像仪能够马上看到天花板的温差。FLIR T440bx红外热像仪的MSX(多波段动态成像)功能,能轻松的帮助你定位,看到想要检测的元件。”

多波段动态成像(MSX)

该功能保证了更好的热成像纹理,从而提供精细的成像。借助这项新功能,可以发现更多的问题,使您的分析更加精确,更快得出结论。

快速检测

Thermografisch & Adviesburea乌登公司已经在热成像检测领域活跃超过16年了,近距离见证了红外热像仪技术的巨大发展。Thermografisch & Adviesburea乌登公司业务经理Ralf Grispen表示道:“虽然我们还在使用几年前购买的FLIR红外热像仪,但是我们也很高兴看到有更多创新功能的改进机型,比如FLIR T440bx红外热像仪,兼容智能手机和平板电脑,这样就能在检测中将热成像立即展示或是分享给我们的客户或安装公司。FLIR T440bx红外热像仪具有320×240像素分辨率的成像质量,能够清晰显示温差。”

红外热像仪 VS 点温仪

Coolen继续说道:“我们经常看到一些气温控制天花板的安装公司使用点温仪自行进行检测,使用点温仪也没什么错,但是那很费时,因为点温仪只能在一个点测量,而且没有可视的检测结果。相比之下,使用红外热像仪在很短时间内就能检测很大面积,获得的图像能避免长时间的不必要讨论,因为天花板有没有故障可以从红外热像仪上看得非常清楚。”

FLIR T440bx红外热像仪

符合人体工学设计的FLIR T440bx红外热像仪是专门为寻求高性能平价产品的用户开发的。该款红外热像仪结合了人体工学设计和320×240像素分辨率的高成像质量,配有可旋转镜头,使您在任何角度都能以舒适的工作姿势进行拍照,并且特别针对建筑行业配置了内置罗盘,这样检测者就能知道自己的观测方向和墙壁的朝向,这在进行建筑检测时很重要。红外热像仪的观测方向会自动标注在每张热成像上。

关注的目标,无论是在可见光图像上还是热图像上,都可以在FLIR T440bx的触摸屏上直接描绘。使用FLIR T440bx红外热像仪还可以直接生成检测报告(包括所有标记和备注),一键启动常用功能。

Coolen说:“热成像技术已经在许多应用领域证明了自身价值,使用红外热像仪进行气温控制天花板检测可以保证任何问题都能被快速清楚地发现,并迅速得到解决。这样就避免了医院投入使用后发生问题,这些问题会耽误或中断医院的正常运行,甚至产生无法预料的费用损失。”

相关文章

应用案例

利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况

Read more
应用案例

红外热像技术辅助震后结构调查在文化遗产中的应用

Read more
案例研究

红外技术为建筑物损害评估提供细节信息

Read more
Back to top