来自实践的洞见:利用自动化红外热像仪防止资产故障、生产线停工和火灾

来自实践的洞见系列聚焦来自推荐、部署和日常使用红外成像技术的FLIR专家的洞见。欢迎加入我们,一起讨论红外技术在安防、安全和关键基础设施的设备保护方面的各种应用。

红外热像仪不仅用于保护生命和财产安全,还用于保护任务关键型设备。对制造工厂而言,维护团队想要将数据汇集起来,以持续不断地评估资产的健康状况并了解其是否即将发生故障。生产经理迫切希望在产品离开生产线之前发现会引起产品或包装缺陷的工艺异常。安全经理需要在起火和火灾爆发前检测出燃料、危险材料和电气组件上的过量热堆积。通过部署红外热像仪进行状态监测、工艺控制和火灾预防措施,工厂经理能确保延长正常运行时间,避免发生灾难性事件。

为何选择热像仪?

因为温度变化是设备性能下降、产品或热点区域温度分布不均的早期指标,而自动化热像仪是工厂经理的明智选择。辐射测量热像仪产生图像中每一像素的温度值,清晰显示检测区域的温差。一旦超过特定的温度阈值,自动化热像仪会发送一条警报,或是,在集成了其它控制过程的情况下,触发能够缓解问题状况的措施。

FLIR自动化热像仪实际应用

FLIR推出一系列高效的自动化辐射测量热像仪解决方案。以下是FLIR自动化热像仪如何对工业领域中的关键设施产生影响的三个例子

  • 炼钢厂和状态监测:很少设备故障像炼钢厂的钢包爆发那样危险和具有破坏性,在钢水包或鱼雷外壳破裂后,会将数百吨温度高达1400℃的钢水倾注到工厂地板上。因为该设备的热点可能在一分钟内出现,工程师服务公司ANT Automation向其炼钢厂客户提供一个连续红外分析(CIRA)平台。CIRA解决方案的基石是来自FLIR自动化热像仪的可靠红外成像技术,该技术检测钢包和鱼雷的整个表面;提供历史温度数据以区分一般溅泼和热点,并发送报警提醒人员进行真正的热点检测。结果,ANT Automation客户获得更强的设备防护,支付更低的保险费用,且感到更加安心无忧。
  • 造纸厂和工艺控制:在造纸厂,压光——或让纸张通过硬压辊使表面平整光滑的过程——很重要。但是,辊间纸幅上如果存在多余的水分,可能会损坏纸辊的包胶,引起停机。一家北美造纸厂每年平均遭遇30次水分事故,每次事故造成的损失相当于100,000美元。为了改变这一状况,该制造商向Eigen(一家支持AI的视觉解决方案提供商)求助。Eigen提供一个集成FLIR自动化热像仪、一台边缘计算设备和分析软件的平台。FLIR热像仪在纸张进入压光机之前对其进行持续监控,一旦检测到冷条痕就会触发卸载报警,然后可以打开压光辊组件,对辊子包胶进行清理。Eigen估计其自动化解决方案会带来300次卸载,共节省120万美元。

红外监测解决方案有助于避免压光辊上水分蓄积和损坏纸张处理系统。

  • 废物处理设施与火灾预防–Ecologica Tredi位于意大利北部的莱尼亚戈镇,经营面积达11,000平米的设施,专业从事特殊、危险和无害废物的回收和处理。万一处理厂的废料燃烧,引起火灾,会造成一系列严重后果,包括有害污染物排放到环境中、设备损坏和长时间业务中断。为了增强工作场所安全性和合规性,Ecologica Tredi与致力于非传统型火灾监测系统的公司Thermostick Elettrotecnica合作。Thermostick Elettrotecnica提供一种全面的基于FLIR自动化热像仪的监控和报警系统。这些FLIR热像仪监测作业和储存区,一旦发生具体的报警事件,会激活喷水灭火装置或水炮。Thermostick Elettrotecnica还部署了一台FLIR AX8热像仪,用于检测从粉碎机出来的传送带上的材料。一旦识别出异常高温,传送带停止运行。在完成工厂审计之后,内政部称Ecologica Tredi是防火装置配备先进的企业之一。
  • 像FLIR A400/A700智能传感器热像仪这样的自动化解决方案,能够帮助避免意外断电、生产线关闭、火灾和其它会招致巨大破坏和经济损失的意外事件,此处只是其中的一小部分案例。

部署建议

当评价如何将红外热像仪用于您的自动化应用时,有数项因素需要考虑。以下是如何着手的数条建议。

1.选择一台精确的热像仪:对于自动化,精确的辐射测量热图像是关键。选择一台能生成清晰、细节丰富的图像的高分辨率辐射测量热像仪。FLIR提供两款红外探测器阵列,即320×240或640×480,在-40℃至2000℃温度范围内测量精度可达±2℃。

2.选择一款分析软件:轻松将FLIR自动化热像仪与您喜欢的分析软件集成。FLIR热像仪目前集成的其中一些软件包括Cognex Designer Pro、NI Software、Pleora Ebus、Teledyne和Spinaker SDK。

3.确定侦测区域和报警设置:确定需要检测哪些关键区域以获取热点或温度变动。如果部署了FLIR热像仪,您可以选择至多10个侦测区域。仅需使用移动设备或电脑上基于网页的配置窗口便可选择点、绘画框或创建自定义区域。通过定义数据采集输出类型创建您的报警参数以及所需的响应。

4.与控制过程集成:为了改进干预,将自动化热像仪与其它控制过程集成。为实现这一点,确保您的自动化热像仪兼容GigE Vision、RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP & Master、Ethernet IP和FTP等通信协议。

Related articles

Application Story

NASCAR 新一代赛车实时热监控

Read more
Application Story

便携式FLIR热像仪:状态监控的规则改变者

Read more
Back to top