PFE有限责任公司依靠FLIR THERMAL STUDIO软件加快资产检查和报告速度

英国专业检测公司PFE有限责任公司使用FLIR Thermal Studio软件来加快现场检测和报告速度,并为其严格的客户群提供质量一致的报告。

PFE有限责任公司位于英格兰西北部的沃拉西,是一家家族企业,专为工业客户提供种类繁多的检测和可靠性服务。为了提供质量可靠、可重复的报告,PFE的工程师利用市场上新的技术进行振动分析、动态平衡和红外成像等工作。

该公司使用红外成像技术进行机械、电气和工艺相关检测已超过15年。熔炉检查是PFE有限责任公司提供的一类更专业的检查,该公司目前使用FLIR Exx系列手持式热像仪进行这种检查。

IMG_20211215_091603.jpg

PFE有限责任公司的工程师使用FLIR Exx系列热像仪检查机械和电气设备。

实用多合一检查工具

检测报告是公司为客户提供的切实的反馈。始终保持报告高质量的重要性不言自明。为此,PFE有限责任公司借助于FLIR Thermal Studio软件,该软件的FLIR Route Creator插件提供了路径巡检功能。

“我们过去到现场进行检查时,常将热像仪与写字板或平板电脑结合起来使用。”PFE有限责任公司的可靠性和机械工程师Jake Ford说,“从前,对于热像仪拍摄的每一项资产、每一张图像,我们都要在每一个单独的设备上记下数字和注释。这不仅不实用,而且检查花费的时间比现在要多一倍。借助FLIR Thermal Studio软件,我们的检查时间缩短了一半。”

预先计划的巡检路径

PFE有限责任公司的团队特别重视FLIR Route Creator插件,该插件允许用户在FLIR Thermal Studio中创建预先计划的巡检路径。路线可被下载到任何安装了FLIR Inspection Route巡检软件的FLIR热像仪中,然后即可从热像仪上运行。这意味着检查员不再需要携带两样单独的物品就能井然有序地调查大型现场或多个地点,这更加实用,重要的是这样能确保他们不会错过任何资产或检查区域。

此外,巡检路径并不总是线性的:PFE有限责任公司的工程师并不总是遵循固定的检查顺序。他们经常跳过某些资产,或需要在不同时刻来回往返。如果使用简单的写字板或平板电脑,检查中错过资产的风险将大增。热像仪上的巡检路线运作时,预先计划的路径的巡检进度将保持清晰可见,软件会告知用户还剩下哪些资产需要检查。

“从前,一次典型的熔炉检查通常要花大约四个小时。而现在,我们在两个小时内就能轻松完成。”Ford说。

IMG_20211215_091856.jpg

添加预先计划的巡检路径。路线在Thermal Studio中创建,并被下载到内置Inspection Route软件的热像仪中,让团队能够更快、更高效地检查更多资产。

缩短案头工作时间

不仅仅是现场检查时间缩短了。编写报告所需的案头工作时间也大大减少。借助FLIR Thermal Studio,用户只需打开Route Creator生成的文件,就能发现图像已经被分配到一个资产。这使分析和生成报告更加简单快捷。

“案头工作时间的长短通常涉及处理电子表格或比较红外图像与其他文件。该过程繁琐而缓慢,而且容易出错。有了Thermal Studio,报告环节的流程已经变得更简洁、更流畅、更具一致性。”Ford说。

FLIR Thermal Studio让用户能够批量进行图像后期处理。这加速了整个流程,大大缩短了案头工作时间。“尤其在检查熔炉时,通常要涉及一些后期处理。”Ford解释道,“显然,熔炉本身就包含有热点,所以不是每个热点都有问题。这意味着我们需要频繁处理图像,并对目标区域进行标注或注释。我们现在可以选择在FLIR的UltraMax®模式下显示图像、旋转图像并在图像周围画矩形测温工具,所有这些都可以在单个批处理过程中完成。在使用FLIR Thermal Studio之前,我们需要对每个单独的图像进行逐一的后期编辑操作,而现在我们可以使用批处理操作。在这一点上,FLIR Thermal Studio大大节省了时间。”

FLIR Thermal Studio还让PFE有限责任公司的团队能更轻松地编写公司的一些保险客户所需的详细而浩繁的报告。这些年度保险报告通常包括数百张图像,每张图像都要显示在单独的一页上。从前没有FLIR Thermal Studio时,生成一页报告通常需要几分钟。而借助FLIR Thermal Studio的批处理流程,几分钟内就能够生成整个报告。

thermal-studio-software.png

Flir Thermal Studio Pro

竞争优势

“作为一家小型企业,关注我们所处的时代至关重要。”Ford说,“我们想要高效地挤出时间来让所有客户满意,因为让客户满意是我们的首要关注点。FLIR Thermal Studio让我们能更快地进行现场作业。就健康和安全而言这已是一项优势,因为我们的检查员在高温熔炉附近待的时间越短越好。更通俗地说,这也意味着我们完成工作所需的时间更短,比我们的竞争对手更具成本效益。”

有关FLIR Thermal Studio的更多信息,请点击了解更多

相关文章

基本原理

新手热像师容易犯的5个错误

Read more
用例场景

来自实践的洞见:利用自动化红外热像仪防止资产故障、生产线停工和火灾

Read more
Back to top