加拿大消防员的救援“助手”——FLIR K系列消防用热像仪!

火灾事故几乎在全世界的各处每天都有发生,无论是在工厂、办公楼、市场、学校还是居民区,都可能存有潜在的火灾风险。消防救援是一项极其危险和艰巨的工作,那么该如何尽最大努力保障消防员的安全呢?今天就以加拿大最大的消防车和设备供应商1200 Degrees为例,来普及消防设备选择小技巧。

FLIR热像仪助力加拿大消防事业

1200 Degrees作为加拿大最大的消防车和设备供应商,供应从Manitoba到Newfoundland和Labrador以及介于两者之间的任何地方的消防设备。五年前,1200 Degrees公司就开始利用FLIR产品和技术来协助改善加拿大的消防安全。

1200 Degrees的销售经理Maxime Brouillard表示,他们公司与Teledyne FLIR建立了良好的合作关系。因为Teledyne FLIR提供了良好的消防救生技术,比如可以穿透烟雾的FLIR K系列红外热像仪(TIC)。加拿大前消防员、1200 Degrees现任副总裁兼首席运营官Guillaume Rondeau,解释了寻求与Teledyne FLIR合作的原因。

FLIR K系列:穿透烟雾,看清细节

FLIR K系列热像仪专为消防员设计和开发,用于帮助他们在烟雾弥漫的环境中导航、搜寻热点和远距离测量温度等。FLIR红外热像仪有助于消防人员们更具战略性地扑灭火灾,还可以帮助消防指挥官在指挥部署时做出更好的决策。由于TIC还能可视化热源,因此还可以成为危险品和搜救行动的重要工具。

说到消防工具的选择,最关键的两点是安全和为消防员服务,这也是1200 Degrees信任FLIR K系列的原因。

5.png

“我们选择FLIR K系列热像仪,因为它非常适合消防行业,虽然我们不是最终用户,但我们的客户经常反馈说, K系列热像仪拍摄的图像质量非常不错,帮助他们正确、安全地完成救援工作。有了FLIR红外热像仪,你只需一只手就可以操作它们,非常的方便!”Brouillard说。

FLIR消防用热像仪的显著优势

 

消防员需要依靠可靠、准确的设备,来为他们提供确切的火灾现场布局,从而在危险条件下能确保他们的安全。具有FLIR FSX®图像增强FLIR多波段动态成像专利技术(专利号:201380073584.9)等功能的TIC能显示出拍摄场景的清晰轮廓和边缘细节,使消防员更容易在朦胧或烟雾弥漫的情况下识别形状。

 

“Teledyne FLIR已多次证明其作为热像仪制造商在市场上的优势地位,作为用户和分销商,我们看到了FLIR的潜力,未来会大力推广FLIR产品。作为一家消防设备相关的公司,FLIR也和我们有着相同的愿景,那就是为消防部门提供最好的产品和服务。”Rondeau说到。

3.png

消防工作无法成为绝对安全的职业,毕竟爆炸、煤气泄漏、极端温度等环境是危险且无情的。但Teledyne FLIR和1200 Degrees将共同致力于寻找更安全的解决方案,更好解决问题的方法,以及更多样的选择来为公众服务。

4.png

面对消防救援中苛刻的工作环境,FLIR K系列红外热像仪也能尽力帮助消防员看清极端高温和浓烟环境中的场景细节,尽力避开危险保安全!您在选购FLIR K系列热像仪的过程中有哪些“举棋不定”?点击右侧表单填写检测需求,FLIR专业人士将为您一对一作推荐,当然您也可以拨打官方客服电话400-683-1958直接咨询。

相关文章

案例研究

红外热像仪帮助预防火灾

Read more
案例研究

红外热像仪降低火灾风险

Read more
应用案例

利用FLIR热像仪和灭火系统远程灭火

Read more
Back to top