FLIR红外热像仪可帮助废物焚烧工厂防止火灾发生

FLIR A315/A615红外热像仪与智能废料槽监控软件结合,组成一款智能废物监控解决方案。

废物管理在全球工业发达的国家是一个重要的产业,而且目前正面临着重大的现代化升级以及日益增加的废物能源利用。废物存储的整个周期,从废物分类到回收利用,再到高效转换成电力,均带来高风险的火灾或自燃,继而可能危及人员和周边环境。为了应对这一问题,捷克公司Workswell开发了一款称作废料槽监控(Waste Bunker Monitor)的全面热成像解决方案,旨在连续检测固体废物。在该解决方案中,Workswell采用来自FLIR公司的红外热像仪。

 

Workswell s.r.o.是一家在中欧市场运营的捷克技术开发与贸易公司。该公司总部位于捷克共和国布拉格市,其主要经营活动包括为许多工业部门的非接触式温度测量领域提供解决方案。该公司的客户包括玻璃制造厂、铸造工厂、水泥厂、城市废物焚化炉、热电厂等。

废物管理

全球的垃圾量仍在增加。仅捷克共和国每年产生大约350万吨至550万吨城市废物。

目前在捷克共和国,75%的城市废物储存在垃圾填埋场。大约40万吨废物在布拉格、布尔诺和利贝雷茨的城市废物焚化炉进行热处理,相当于总共供应230万千兆焦耳的热量和约18,000兆瓦时的电量。除了产生能量,废物热处理的另一优势是能大幅度减少垃圾量(约为原始重量的10%或15%)。对于许多废物,热处理实际上合适的处理方法。

布拉格Malešice区的垃圾焚化炉自1998年起开始运营。这家全名为ZEVO Malešice(能量回收设备)的工厂负责将废物转化为热能和电能。获得的能量用于加热生活用水或为居民楼供暖。

废物火灾是废物焚烧工厂的真正威胁,对ZEVO Malešice亦是如此。废物焚烧工厂发生火灾的常见原因是废物的自发化学燃烧和收集城市废物的车辆释放的热粒子。火灾或毁灭性爆炸风险的一个影响因素是废物腐解过程中释放的甲烷浓度增加。为了降低火灾风险,ZEVO Malešice工厂决定投资引进Workswell的废料槽监控(Waste Bunker Monitor)系统。该系统的主要目标是监控工厂的废物贮存场形成的火灾。

ZEVO Malešice工厂的废物被导入存放槽。该存放槽用于均化材料,确保有充足的废物储备,以便工厂能够24/7全天候持续运营。在这种情况下, Workswell选择了两台具有640×480像素分辨率和80°镜头的FLIR A615红外热像仪。这两台热像仪监控是否存在表明潜在起火点的热点。

 

来自Workswell的废料槽监控(Waste Bunker Monitor)系统将来自FLIR公司的非接触式测量技术与专有软件相结合,向工厂操作人员展示有较大火灾风险的关键区域。

“整个系统可扩展并且可集成数台具有高空间分辨率且热灵敏度<0.05°C的红外热像仪,”Workswell总经理Jan Ková解释道。“我们发现FLIR A315或FLIR A615红外热像仪最适合用于我们的系统。我们总是根据最小可检测温差确定热像仪数目、分辨率和视场角。”

控制室监控

受监控区域被划分成若干个区域,每秒对各区域的温度值进行数次评估。结果,该自动化系统将任何表面温度上升的区域汇报给吊车操作人员。


在热成像系统的前端是控制和可视化软件,此软件显示来自FLIR红外热像仪的图像和关于温度的其它信息。此外,每当受监控区域的温度超出某个特定值,该软件会向操作人员发出警告。该可视化软件用于控制室中的操作员站,以便操作员始终获得全面信息。每当发生报警,操作员会额外收到声音警告。热图像旁,软件向操作员显示一个被分为若干部分的区域图。这有利于操作员准确定位温度超出设定阈值的区域,各部分的长期温度曲线显示在天气图中。

Workswell的Jan Ková说道:“幸运的是,我们尚未在ZEVO Malešice工厂目睹过火灾,但是我们深信该系统和FLIR红外热像仪会有出色表现。我们在实际部署系统之前执行过数次测试,结果比我们预期的要好得多。除此之外,红外热像仪价格经济实惠,有助于提升废料槽监控(Waste Bunker Monitor)系统的总体成本效益。

相关文章

案例研究

红外热像仪降低火灾风险

Read more
案例研究

火力发电厂使用红外热像仪预防火灾

Read more
应用案例

利用FLIR热像仪和灭火系统远程灭火

Read more
Back to top