热成像如何帮助企业在散装储存区防火于未燃

因火灾损失 5,000 万美元:为什么林业散装储存如此脆弱

 

林业作业面临的威胁日益严重,不容低估。事实上,在林业领域,很少有环境会带来比散装储存设施更大的火灾危险。

就在 2023 年,智利中南部的灾难性野火过火面积就超过 43 万公顷。仅林业巨头 Arauco 估计损坏和运营中断造成的损失就高达 5,000 万美元,这清楚地表明,气候引发的火灾事件对林业作业造成的影响已远远超出森林的范围本身。

这绝非孤立事件。存放锯末、木屑或树皮覆盖物的林业场,密集堆放着大量易燃物料,使火灾不仅可能发生,而且极有可能发生。

wood dust_cyclonic separator.jpg

隐藏的热点可能因微生物分解、摩擦或通风不良而形成,然后可能在表面之下阴燃数天,超出人工目测或手持探测器的检测范围。

结果如何? 一场极难扑灭的毁灭性火灾,不仅能够摧毁储存的物料,还会波及邻近的资产、机械和建筑物。

然而,使用热成像技术,无需等待烟雾或火焰出现,即能及早探测内部温度异常,即便是在大型户外堆料中。

生物质储存的火灾隐患

操作人员面临的挑战在于,表面检查或定期温度测量提供的防护非常有限,因为内部热量积聚肉眼无法察觉,其深度和位置也难以预测。这正是通过热成像进行早期火灾探测能够发挥变革性作用的地方。

Biomass Fire Article_pile work.jpg

早期探测意味着主动干预

标准的灭火系统——喷淋系统、雨淋系统和阻燃毯——至关重要,但这些只是被动措施。这些系统只有在检测到烟雾、火焰或极端表面热量后才会启动,这通常为时已晚,无法阻止完全着火。因此,员工安全、产品和设备都面临着风险。

FLIR 的先进热像仪通过对生物质堆进行全天候非接触式监测,实现早期火灾探测,可实时发现任何异常温度变化。这使操作人员能够及早干预:清理或翻动物料、增加通风,或在火灾发生前启动局部灭火措施。

为恶劣、偏远环境而设计

室外生物质堆场需要既稳健又智能的监测系统。FLIR 的热成像解决方案专为恶劣环境而设计可抵御灰尘、潮湿和极端温度。这些产品具备以下功能:

  • 连续热成像扫描
  • 相机内置分析功能,可设置温度阈值
  • 通过 SCADA 或第三方系统自动发送警报
  • 轻松集成灭火触发装置或无人机巡检系统

从固定安装式相机——如 FLIR A500f/A700f 高级智能传感器

a500f-a700f trimmed.png

FLIR A500f/A700f 高级智能传感器

到有效的解决方案——如自动化的 FLIR Axxx 系列

A400-A700-3qtrFrtLft.png

FLIR Axxx 系列智能传感器

或适用于户外恶劣环境的坚固耐用 FH-R 系列

fh-series-r_smaller.png

FLIR FH-R 系列

FLIR 产品组合专为工业级火灾探测量身打造。

不作为的高昂代价

木材储存场的火灾可能阴燃数天。它们会占用应急服务资源、损坏关键设备、迫使作业骤然停滞,更严重的是,对健康和环境造成重大风险。

热成像提供了一种方法,可以在风险升级之前预测并防范这些风险,保护工人、产品和利润率以及周围区域。无论是在生物能源工厂、锯木厂,还是木材处理场所,散装储存区的早期火灾探测不仅仅是一项安全措施,更是场所所有者不能忽视的商业需要。

采取后续行动保护您的散装储存设施。

填写表格,立即联系 FLIR EFD 专家。

相关文章

案例研究

FLIR红外热像仪可帮助废物焚烧工厂防止火灾发生

Read more
案例研究

红外热像仪降低火灾风险

Read more
Back to top