红外热像仪控制煤场火灾隐患

大型堆煤场的储煤隐藏着自燃风险。俗语有云:防患于未然。FLIR Systems提供的热像仪为捷克Tusimice的Nástup Mines Cooperation提供安全保障。该系统为堆煤场提供高性价比的连续远程温度监控解决方案。

任何易燃物质的大量储存都可能导致大型储存区域发生火灾风险,如废料槽、木材或纸张仓库以及水泥和贮煤场。由于堆积物底部的温度升高,自燃通常始于底层。通过持续监测表层温度,可早期发现热点,并采取措施预防火灾爆发。

红外温度全自动监测

QQ图片20240711122158.jpg

FLIR Systems集成商ENELEX(www.enelex.cz)为位于捷克共和国 Tusimice的Nástup采矿公司均化堆煤场SD(Homogenization Storage Yard SD)提供的红外热像仪是这种有效解决方案的典范代表。对于该堆煤场,ENELEX提供了FLIR Systems红外热像仪,对煤场进行持续全自动化监测。大型堆煤场意味着使用便携式红外热像仪并不足以完成这种艰巨的任务。只有全自动化系统才能不断监测数十万吨的煤炭,这些煤炭储存在该堆煤场,占地面积约为800×200米。

在连续热检测领域拥有丰富经验

 

选用FLIR Systems红外热像仪的原因是该公司在广泛的连续热检测应用领域拥有丰富经验。包括印刷电路板的质量控制,专为在苛刻工业环境下运作而设计的系统,如钢铁厂、玻璃生产线、废物处理计划和其它工业过程。

该系统以FLIR A310红外热像仪为基础,安装于现场具有战略位置的五根钢桅杆上。 为确保对整个区域实现覆盖,热像仪的设置方式为当超过预定义的测温值时,就会直接发出报警。声响报警器和显示器上的可视化报警器将提醒操作者注意潜在的自发火灾情况。

QQ图片20240711122209.jpg

该系统能够精确定位,详细分析关键位置,从而杜绝热点,预防火灾。由于储存场所的面积很大,现场控制和热像仪信号通过光缆来传播,从热像仪桅杆到控制室,光缆的总长度为3公里。

在各种不同的储存场所控制火灾风险

10多年来,除应用于夜视领域外,红外热像仪一直应用于日益发展的温度监测和测量应用中。其中一个成功应用热像仪的领域是需要预防火灾风险的领域。在这些领域,热像仪使各公司能够储存木材、纸张、塑料和废料,还有水泥和煤炭行业,从而提高工厂和储存场所的安全。

安全不仅意味着保护储存物品安全,还意味着确保工作人员和储存场所附近其他人的生命安全。除此之外,还存在一些由火灾导致的间接损失风险,包括财产损失、因消防带来的水损失和生产线停工等风险。鉴于这些风险切实存在,安装红外热像仪自动温度监测系统是一笔合理且有价值的投资。

QQ图片20240711122214.jpg
 
QQ图片20240711122218.jpg

FLIR A310红外热像仪——完整且成本效益高的套件

FLIR A310红外热像仪是一套既完整又具成本效益的套件,方便应用于各种环境之中。该系统包括各种必需的安装组件:

  • FLIR A310 红外热像仪,包括一个非制冷固态微测辐射热计探测器
  • 接口输入/输出框
  • 灵活可变的软件开发套件,允许操作者针对热像仪视场角内的预定义区域预置并修改报警条件。这些报警控制继电器,模拟输入/输出框中的输出。例如,如果预定义区域内的测温值低于或高于预定义值,就会发出继电器报警。

FLIR Systems针对所有的产品都提供一套完整的配件镜头,包括近焦镜头、广角镜头和长焦镜头,以匹配特定应用中的需求。

相关文章

案例研究

FLIR红外热像仪可帮助废物焚烧工厂防止火灾发生

Read more
应用案例

钢铁厂钢包耐火材料监控

Read more
案例研究

火力发电厂使用红外热像仪预防火灾

Read more
Back to top