集成到PYROsmart系统中的FLIR A系列红外热像仪能在很早阶段检测火灾。
红外热像仪正被用于多种应用。由于其具有非接触式测温能力,因此还可轻松用于火灾预防。任何具有特定类型的货物或材料储存区域的行业均存在材料自燃风险。其典型的例子是储存木夹板、电池、废弃回收材料和煤的区域。所有这些应用的共同之处在于存在检测热点并防止其演变成火灾的根本需求。
PYROsmart火灾预防系统
Orglmeister Infrarot - Systeme是一家位于德国,从事PYROsmart系统制造和营销的创新公司。PYROsmart是一款可用于火灾预防的热像仪系统。该系统能在很早阶段检测到会导致火灾的热区。
“PYROsmart系统含有一台红外热像仪和一台可见光相机,”该公司总经理Orglmeister先生解释道。“该系统的核心是FLIR A615红外热像仪。”
“该系统能扫描大片区域,所有拍摄的单独热图像被拼接在一起,形成一幅全景图像。abiroVision系统将所有单张热图像汇聚到一起,从而创建一幅不断更新的大尺寸热图像。通过将FLIR A615创建的所有640×480像素的热图像相结合,我们能够创建一幅高达9600×9600像素的大型热图像。PYROsmart系统可被密封,以便用于极热和多粉尘环境中。”
PYROsmart可轻松安装在任何位置。该系统拥有一个IP网络连接和一个报警输出接口。除此之外,还需要的是24V连接。得益于触摸屏界面,整个系统极易控制。
检测火灾
“得益于具有温度测量功能,FLIR A615是可以集成到我们PYROsmart系统的理想仪器,”Orglmeister先生继续道。“该款热像仪能轻松检测到热点,而热点是可能爆发火灾的征兆。用户可在PYROsmart系统中轻易设置各种规则,如果违反其中任何一条规则,系统会自动发出报警。”
根据PYROsmart系统应用的行业,这些规则可能有所不同。其中简单的规则是,如果检测到温度高于用户设定的特定数值,系统会发出报警。在另一些情况下,例如在废物焚烧工厂中,规则可设定为如果没有增加新的废物,系统监控温度上升。
“但是,该规则在废物回收厂无效。在废物回收厂,废物由轮式装载机持续不断地加入和转动,这些轮式装载机的排气管不能被视为热点,而且排气管出现在热图像中时不能被视作温度上升。”
得益于智能算法,PYROsmart能将轮式装载机的热废气与源发火灾区分开来。
打造“闭环”系统
“检测可导致火灾的热点与防止它发展成火灾是两码事,”Orglmeister先生表示。“事情不总像派某人用水龙带冷却问题区域那么简单,因此,许多用户和保险公司询问能否打造一款既能检测热点又能立即冷却热点的系统。”
“为了做到这一点,我们将PYROsmart与防火监控器连接,”他继续道。PYROsmart系统获取“xyz坐标”,这些坐标可发送至防火监控器。这意味着可确定以下步骤:
- 违反PYROsmart系统中设定的其中一条规则并产生报警
- PYROsmart系统获取热点的“xyz坐标”并将其发送至防火监控器
- 防火监控器转向热点方向并开始向热点喷水,以便冷却热点,消除火灾危险
此外,冷水喷淋装置被PYROsmart系统自动追踪至热点的确切位置。
“防火监控器也可通过操纵杆手动处理,这是必要的,以便系统可由消防员掌控。如果火灾爆发,消防员只能使用防火监控器协助灭火,”Orglmeister先生解释称。“像FLIR A615这样的红外热像仪能穿透烟雾,这意味着PYROsmart系统将帮助消防员透过烟雾看清发生火灾的区域和喷水位置。”
广泛的应用
据Orglmeister称,PYROsmart系统可用于各种各样的应用场景。“我们在废料槽和废物焚烧工厂安装了多个系统,该系统还用于生产焦炭的多个位置。在焦炭的生产过程中,木炭被加热,随后需要被冷却,以防止整个木炭堆烧尽,需要使用水来实现冷却。然而,可能会发生木炭堆某些部位未经足够冷却的情况。这意味着木炭仍在燃烧和会导致产品损失。通过PYROsmart系统观察焦炭,可以立即识别未冷却的热区。配合防火监控器使用,可立即对过热部分进行冷却。”
“此外,PYROsmart确保不再喷水,除非确有必要且只喷淋必要的位置。这与通常情况相反:派一名消防人员守在焦炭堆旁,用水龙带实施冷却,”Orglmeister先生如此解释。
“一些焦化厂成功将焦炭含水量从8%降至2%。这意味着,得益于PYROsmart系统,他们能够生产出更多更优质的产品。考虑到由此产生的额外收入,对于PYROsmart系统的投资不值一提。”
PYROsmart系统的优势
“带来的破坏极轻微,用水量极少。水只喷淋在需要的位置。这与自动喷水灭火系统相反,自动喷水灭火系统在仓库中使用时会破坏全部存货。PYROsmart系统只在火灾爆发区域喷水。”
“通过安装PYROsmart系统和充分利用FLIR A615的热成像功能,能够避免火灾。火灾的代价常常被低估。火灾不仅造成物料损失,更严重的是,在有些情况下会夺去人的生命。价值是无法估量的。PYROsmart系统是一笔小投资,却可以避免这一切,”Orglmeister总结道。