FLIR红外热像仪支持外部隔热系统的分析和诊断

外部隔热系统在欧洲施工领域已变得日趋重要。受日益严格的能源认证要求与楼宇能效法规的影响,施工者们对于如何高效布署这些系统越来越重视。但问题是,存在新建或已有建筑上大面积外部隔热系统未采用良好方法安装的现象。为了更好地理解隔热层的异常安装现象,以及这些隔热产品的热性能,由包括意大利隔热隔音协会(ANIT)在内的多家公司组成的财团,在FLIR红外热像仪的帮助下,开展了一个研究项目。

ANIT与该组织的两个会员企业(即:Caparol与FLIR Systems)发起了一项关于辨识隔热系统与安装异常现象的研究。该研究由Tep srl进行统筹,该公司是一家专业从事建筑物无损能效测试的工程服务公司。

覆盖前测试样本的排版

 

建立测试样本

为了研究以外部隔热系统安装为特色的热现象,建立了一份测试样本,在样本3侧覆盖有隔热面板(带有石墨添加剂的EPS)。在样本的顶部,墙体采用错误的铺设方法进行覆盖,而底部采用正确的铺设方法(有/无EPS合板钉)。

主动热成像分析

在太阳能蓄热与放热循环中对一面虚拟墙体进行监控与分析,定期记录并存储热图像。借助主动热成像,蓄热通过影响测试样本表面的太阳能辐射实现。在放热阶段,已聚集能量的结构在阴凉处开始释放能量时,对其进行监控。在该项测试中,ANIT选择了FLIR T640红外热像仪,经证明是很适用于本项目的工具。

 

各种条件下的热传递

为了合理分析由热成像分析突显的各种情况,掌握可能存在的铺设异常情况,需要了解不同条件下隔热表面热传递的基本知识。

在不同条件下的热传递中(即:拥有不同的表面温度),每一种材料的热阻、传导率与厚度已不足以定义各隔热层的热性能。事实上,必须考虑材料的密度与比热。蓄热系数是一种表示不同条件下材料属性的参数,该系数与覆盖有外部隔热层结构的表面辐射率有关。

热惯性系数是衡量材料热能穿透力的一项参数:受太阳辐射影响的外部隔热层,其表面温度与材料表面向子层传导热量的方式有关,借助材料的热容来蓄热,进而得以升温。在这种条件下,热惯性系数表示材料经过太阳辐射后,内部升温的容易程度:值越低,表示加热该材料需要的能量越小。

测试样本包含拥有不同热惯性系数值(eff.)的多种材料:粘合剂(eff.=906),带有石墨添加剂的EPS(eff.=27),合板钉上的PVC(eff.=530)。

测试样本分析

对材料的特性分析表明了由辐射引起的储能,以及在阴凉处进行后续放热的不同行为。

a) 当受到太阳辐射影响时,会对材料表面进行加热,与EPS相比,PVC与粘合剂的热惯性系数更高,因此,可能会比EPS的温度更低,EPS更容易加热升温。合板钉与胶接接头是温度较低的部分。
b) 然后,在阴凉处,测试样本开始冷却。PVC与粘合剂拥有较高的体积热容,从而蓄积了更多的热能,因此,比EPS的温度更高。EPS的冷却速度更快;合板钉与胶接接头是温度较高的部分。

所显示的样本上部分温度图表明:存在低热传导率和有限热容的隔热材料,以及拥有高热传导率与更高热容的粘合剂和PVC合板钉。如果存储的能量是因太阳能辐射而引起,隔热层冷却得更快,因为存储的能源更小,也即“它拥有更小的体积热容”。

热分析清楚地表明:存在两种截然不同的表面层,一类是具有低热传导率及有限热容的隔热材料,一类是拥有较高热传导率及热容的粘合剂和PVC合板钉。在进行热像图分析时,热像师必须清楚,哪些为表面异常现象:此外,还必须熟悉外部隔热系统,以及在合适环境条件下观测时,哪些现象可认为是存在缺陷。

FLIR T640bx红外热像仪

ANIT选择FLIR T640bx,是因为其可满足各种技术要求。样本研究需要检测温差在0.5℃的情形,在不同的时间段,能够自动记录和控制表面温度的变化。热像仪同样需要生成优质的视频图像,能够证实表面热性能的有源研究。

FLIR T640bx红外热像仪是一款非常成功的产品。作为一款高性能的红外热像仪,机载有500万像素的可见光相机、可更换镜头选件、自动对焦功能,以及宽大的4.3英寸液晶触摸屏。本产品集人体工程设计以及优质成像功能于一身,提供高图像清晰度与精确度,以及可扩展的通信可行性。

相关文章

应用案例

利用FLIR热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫。

Read more
案例研究

FLIR红外热像仪在法庭上提供证据

Read more
Back to top