暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因

三伏天已到,最近的温度是节节攀升,空调几乎是24小时不间断运转着,长时间的运作可能会导致故障频发,各位暖通空调/制冷系统维修师傅们,该如何在炎热的天气里快速检测故障?这时就不得不提到各位暖通空调/制冷系统维修师傅们的“好助手”-FLIR红外热像仪

主要有以下五大原因:

01看见系统故障

在空调的长时间使用过后,很可能导致冷凝器的盘管发生堵塞,或缺少氟利昂甚至泄漏氟利昂等。这些问题都会引起系统故障,而所有问题都可通过FLIR红外热像仪轻松检测到。

1.png

02管道泄漏

管道泄漏检测,也是维修空调过程中的一大难题。管道可能会在接头处泄漏,或随着时间的推移,因失去隔热层而发生渗漏,从而导致暖通空调的使用效率降低,白白浪费能源成本。有了FLIR红外热像仪,管道各处的渗漏现象都能精准定位。

2.png

03电气问题

空调长时间运行,电气系统的负担也不小,出现一些小故障如果不及时修理,可能会造成整个电气系统的瘫痪。通过传统方式,电气问题的诊断可能需要花很长时间才能找到,但有了FLIR红外热像仪,可以让你轻松看到保险丝熔断的电路、线路连接不良以及连接器氧化等问题。

3.png

04地暖盘管

对于使用地暖的用户,FLIR红外热像仪是验证设备是否正常工作的“完美”工具。在辐射地板系统中,热量由安装在地板下方的热水管或电线提供。但是,供热系统可能会出现以下故障:地板的制造方式问题,管道铺设方法的问题,电线故障或通过管道输送水的泵效率低下等。如果辐射地板工作效率不高,您能够使用FLIR红外热像仪“看透”它。

4.png

05空调凝水管检测

为了提升中央空调的使用效率,物业需要定期对空调冷凝水排水管进行检查维修,以防因管道堵塞,造成漏水现象。非接触检测的红外热像仪,可以快速准确排查冷凝水管道的状况,提升检测工作的效率!

5.png

FLIR红外热像仪在暖通行业的应用历史悠久,它帮助暖通工程师们解决了各种各样的工作难题,成为了很多检测人员的“好助手”。各位工程师们,想要让你的暖通工作更加得心应手,可以通过FLIR的官网,微信公众号,京东店铺等渠道,进行产品的了解以及选购,目前正值7月促销季,还有多款礼品免费送哦~

相关文章

案例研究

FLIR E8 Pro帮暖通工程师迅速恢复供暖!

Read more

制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现

Read more
Back to top