全球石棉隔热材料市场佼佼者推荐FLIR红外热像仪

Rockwool集团是基于石棉产品和系统的供应商。Rockwool的隔热产品与其他建筑相关产品,如隔音天花板、复合板和BuildDesk咨询业务一起,能确保建筑具有良好的声学效果和舒适的室内气候,实现节能和防火。Rockwool在世界各地都设有分支机构,最近其德国公司启动了一个热成像项目,推荐使用FLIR红外热像仪。

负责Rockwool热成像项目的市场经理Verena Pieper认为,热成像技术是确定隔热材料有效性的有效工具

如何向客户展示石棉隔热效果?

Rockwool希望它的客户能够熟悉这项技术。 “我们希望推广热成像技术,将其作为一种确定隔热效果的准确方法。这将帮助隔热专业人员确定建筑的哪些部分需要额外关注,并让他们向客户展示其工作效果。” 为此,Rockwool已经为Rockwool的经销商和其他建筑专业人士(如建筑师和建筑承包商)制定了培训计划。它有两天的培训,包括热像仪的理论和实践,然后是可选的高级课程,参与者可以与其他学员和热像仪专家讨论困难的案例。

Rockwool营销经理Verena Pieper与参与者一起参加了Rockwood培训课程

FLIR是一个很好的选择

对于Rockwool来说,选择FLIR非常正确。 其中一位专家是Daniel Jung。他已经做了超过15年的温度测量师,并在红外培训中心担任讲师,然后建立了自己的培训项目,已经运行了10多年。“当我开始使用热像仪时,我刚使用的是大而笨重的机器,带有冷却系统和大型电池组,你必须将其挂在腰上。如今,FLIR热像仪更像现代数码相机:它们紧凑、轻便、易用。” Jung同意Pieper的观点,即FLIR热像仪是石棉培训课程的绝佳选择。“根据我的经验,FLIR热像仪用户界面非常友好。FLIR热像仪不仅结构紧凑、重量轻、设计优良,而且还以完全辐射的JPEG文件获取热数据,而不是以某种专有格式。这意味着用户不需要特殊软件来查看热图像。”

这张热成像图展示了Rockwool热成像课程中使用的住宅建筑隔热失效的一个例子

“我们培训参与者的反馈证实了这一点,”Pieper补充道。“一些课程参与者自带热像仪,十有八九是FLIR红外热像仪。他们对热像仪的质量和FLIR的售后服务都非常肯定。还没有热像仪的参与者最终通常会购买我们推荐的FLIR热像仪。”

红外培训的必须性

Pieper认为,尽管FLIR热像仪易于使用,但并不意味着热成像只是一个像普通相机那样,拿起拍摄就完成的过程。“这就是我们开始这个项目的原因。为了确保我们的客户在使用热像仪时能够正确地使用这项技术,你需要了解热力学物理知识和热像仪工作原理。换句话说:你必须知道你在做什么。”Jung表示同意。

Pieper表示,Rockwool培训项目的目的不仅仅是培训课程参与者使用热像仪。“除了为培训课程参与者提供热成像技术,我们还希望在全德国建立一个知识渊博的热成像专家网络,分享他们的知识和经验。自项目启动以来,我们平均每年培训30人,目前累计培训人数超过100人。我们试图在整个德国实现最佳传播。

目前中国也有专业ITC红外培训,在这里不仅能够系统学习热成像相关的技术知识,还能现场使用FLIR热像仪进行实训,包括各种热像仪操作练习,讲师对热图、结合热力学知识做故障分析和对热像软件是使用操作进行讲解,以通俗易懂的自然科学的方式对理论部分进行阐述等。

相关文章

Back to top