灵活场景增强(FSX)技术

消防员依靠近在手边的可靠工具执行救援任务。其中一款必要的工具是红外热像仪,它有助于消防员在烟雾弥漫的条件下找寻方向,在压力重重的情况下发现被困的受害者。红外热像仪感应由环境发出的热辐射,将检测到的结果转化成令人赞叹的热图像,使您能够透过烟雾可视化温差和揭示隐藏的热点。然而,在场景温差不够明显的情况下,让某些红外热像仪显示消防员快速识别路线中结构细节所需的清晰热图像成为一种挑战。FLIR的灵活场景增强(FSX)技术则能解决这一问题。

FLIR K55红外热像仪配备的全新灵活场景增强(FSX)技术能提供细节得到增强的热视频图像。消防员能使用FLIR K55查看尽显细节的超清晰热图像。

什么是灵活场景增强(FSX)技术?

一般而言,热像仪是消防员的宝贵工具,采用FSX技术的红外热像仪,如FLIR K33K45、K55和K65红外热像仪提供更高水平的全新热图像增强。为FSX技术提供支持的功能强大的图像处理算法,有助于消防员在拥有较宽温度范围的场景中看清低对比度目标。最终形成超清晰且更细腻的细节丰富的热图像,使消防员能够更容易识别物体、路径和其它事物,进而在分秒必争的紧急时刻加速作出更好决策。

FSX是一种先进的非线性图像处理算法,能在高动态范围图像上保留细节。它能够从原始图像中提取并增强棱角和细点等图像细节,然后将这些细节信息重新融合到原始图像中,以创建用户甚至在日常工作经常遇到的残酷极端情况中也能轻松查看的图像。

加快响应速度

多年来消防员一直使用未采用FSX技术的热像仪,为什么现在要加入这一技术?简单来讲这是速度的缘故。在火灾中火势发展极为迅速,消防员没有时间摆弄红外热像仪的设置,他们需要立即获得有效抗击火灾、快速营救受灾者和保护消防队其他队友所需的图像细节。

与许多其它图像增强方法不同,FSX对变化场景具有极强适应能力。这意味着配备FSX技术的热像仪能在几乎所有条件下生成近乎完美的热视频,使消防员能将精力集中在图像而非控制上。

消防用红外热像仪

进入火势汹汹的大楼或接近工业火灾是充满危险的工作,不言而喻,消防员需要严重依靠团队和工具。如果以前使用过红外热像仪,您就知道这是一种多么优异的工具,它能帮助消防员保护自己和他人的性命。红外热像仪能够穿透烟雾从而极大地提高态势感知能力,有助于消防员在结构中保持良好的方向感以及清楚自己相对于消防队中其他队友的位置。由于能够从更安全的距离测量和可视化温度,红外热像仪有助于消防员留意翻车和飞弧条件下可能聚集的热气体,这就提供了消防员冷却场所所需的事前警告。热成像技术是帮助发现火灾现场受困者和意识不清者的不可或缺的工具。红外热像仪在全面检测阶段、抗击火灾和搜救(SAR)期间也极具价值。

利用FLIR FSX增强的额外优势,热成像技术如今已实现更高水平的清晰度、有效性和效率。

FSX为FLIR K系列热像仪所特有

只有FLIR K33、K45、K55和符合NFPA 1801:2013标准的K65采用灵活场景增强技术。这几款高性能红外热像仪还具有5种成像模式,您可以通过隔着厚厚手套的拇指可轻松找到和操作按钮,在各成像模式之间切换。三种型号的热像仪均支持保存多达200张图像供随后查看。FLIR K55和K65性能大幅升级,能够保存多达200段视频剪辑(每个文件最长5分钟),因此您可捕获场景视频——这对反馈和培训很有价值。

FLIR-FSX-Comparison-Building-Inspection.png

左图:不带FSX,右图:带FSX

 

Related articles

Case Study

格林湾地铁消防部门利用FLIR K系列红外热像仪增强安全性

Read more
Application Story

获得NFPA认可的消防用红外热像仪

Read more
Back to top