FLIR红外热像仪帮助因河畔米尔多夫县消防部门提升服务质量

在过去,消防用红外热像仪(TIC)通常大而笨重、价格昂贵,让小型志愿消防部门觉得遥不可及,德国巴伐利亚州就有许多这样的小型志愿消防部门。幸运的是,得益于热成像技术的新进展,像FLIR K50这样的红外热像仪变得极具性价比,让小型消防队也负担得起。德国因河畔米尔多夫市消防部门发现了FLIR消防用红外热像仪的许多优势。

因河畔米尔多夫县消防部门拥有一支专业的现代化消防队,他们非常重视市民的安全和对市民的保护。数个因河畔米尔多夫消防小组每年平均进行3500次干预,负责107,800名居民的主要区域,包括因河畔米尔多夫县和数个周边社区。

经济实惠的红外热像仪

“直到近期,像我们这样的小型消防队无法负担一台红外热像仪,”区域消防检查员Harald Lechertshuber评论道。“然而如今,像FLIR K50这样的红外热像仪更加经济实惠。另外,受德国巴伐利亚州资金援助,我们决定投资于新的热像仪技术。我们通过我们的经销商Leopold Siegrist GmbH了解热成像技术。我们测试了数款型号,FLIR K50以优异的表现脱颖而出。像这样的价格水平,使得红外热像仪成为任何社区小型消防队都能支付得起的装备。”

热像仪有几种不同的成像模式,有助于加快战术决策和搜索幸存者。

寻找受伤和失踪人员

对于消防员而言,使用红外热像仪是在视线受阻区域(例如在狭小或封闭空间或当您透过烟雾检测)寻找受伤和失踪人员的一种非常有效的方式。

“像FLIR K50这样的红外热像仪有助于我们拯救生命,”Harald Lechertshuber表示。“仅上周,我们不得不出发干预,调查由交通故事引起的汽车残骸。仅观察汽车残骸,我们无法确定车里困着1个还是2个人。在从残骸中解救出1个人之后,我们使用红外热像仪很快发现第二个人。”

利用红外热像仪检测火灾

因河畔米尔多夫县消防部门还利用FLIR K50检测肉眼无法立即可见的火灾。

 

“例如,在行列式房屋中,您不能总是从建筑外面观测起火的房屋,”Harald Lechertshuber道。“借助FLIR K50,我们已经能从建筑物外面看到热区和冷区,对火势一目了然。”但是,当火被扑灭之后,热成像仪有助于分析现场情况,使消防员能够寻找可能发生的火灾或未完全扑灭的火。

FLIR K系列热像仪由顶部的3个大按钮控制,非常适合戴手套的消防员。

FLIR K50消防用红外热像仪

FLIR K50能以60Hz频率生成320×240像素的热图像,测温范围为0°C至650°C。这款热像仪具有5种成像模式,有助于加速战术决策和搜救幸存者。

“热图像画质稳定,具有出色的分辨率和多种成像模式,有助于我们更好地分析各种情况,”Harald Lechertshuber表示。“除了合理的价位,我们也很看重FLIR K50方便易用的设计。这款热像仪能显示清晰的温度读数,操作十分简单,具备消防用红外热像仪应有的特性。红外热像仪不应过于复杂,在我们有时面临的压力重重的情况下亦是如此。事实上,FLIR红外热像仪比我见过的市面上所有其它热像仪都更简单且易于操作。”

“全套热像仪很适合像我们这样的消防部门。我不用对它进行任何改装。即便在超过250°C的高温下,这款热像仪仍可以良好的状态运行。我们目前在我们县共使用12台FLIR红外热像仪。无论何时我们需要进行干预,我们都会优先考虑近期的拥有FLIR热像仪的消防队。通过这种方式,我们确保我们的居民获得良好的消防服务。”

相关文章

案例研究

格林湾地铁消防部门利用FLIR K系列红外热像仪增强安全性

Read more
案例研究

热成像为卡尔姆特豪特消防局的山火扑救和其它救援活动提供帮助

Read more
应用案例

获得NFPA认可的消防用红外热像仪

Read more
Back to top