FLIR气体泄漏检测热像仪助力危险化学品的储存与运输

11月7日,在四川雅安S8邛名高速名山服务区内,一油罐车发生爆炸燃烧,进而引燃旁边两辆货车。液化石油气是石油产品之一,简称LPG是由炼厂气或天然气加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体,由于液化石油气有易燃、易爆等特性。在液储运的过程中,存在诸多安全问题,在本次爆炸事件之前已经有多起和运输液化气相关的安全事故发生,其实气体石油在生活中并不罕见。

为了防止此类事故的更多发生,我们应该要对液化石油气等易燃易爆气体定时检测,提前规避风险。想要及时准确发现泄漏的气体,本质安全型防爆红外热像仪——全新FLIR Gx320则是一款得力的工具,它既能快速进行泄漏探测,还可以同时维持危险场所内的安全性。

本安型防爆认证,坚固耐用

本质安全型FLIR Gx320获得了国际电工委员会IEC颁发的全球通用lECEx防爆认证、欧盟ATEX防爆认证、美国ANSI/ISA防爆认证、加拿大CSA防爆认证。拥有它的用户,可放心进入危险区域扫描检测。

FLIR-G-Series-Gx320.png

FLIR Gx320采用经橡胶处理的按键和坚固耐用的热像仪外壳,专为恶劣的作业环境而设计。

安全检测多种气体,适合广泛行业

FLIR Gx320 OGI热像仪面向石油和天然气供应链的多个阶段以及其他工业市场,可检测400多种VOCs和甲烷(CH4)气体。该制冷式高分辨率热像仪在设计上充分考虑安全和效率因素,其可在安全距离外检测逃逸的气体。可在不干扰或关闭大规模作业的情况下,进行大面积扫描,缩短检查时间。

FLIR Gx320能够检测速度仅为0.4克/小时的气体泄漏,其通过了ATEX认证,其灵敏度符合OOOOa标准,非常适合环保执法、炼油厂、石化厂、天然气井场、压缩站、发电厂等检测挥发性有机物的排放。

成像清晰,实时检测气体泄漏

FLIR Gx320具有三种成像模式:红外图像,可见光图像和高热灵敏度模式(HSM),HSM是它检测气体泄漏时的标准模式,FLIR高灵敏度模式利用视频处理技术突出显示烟缕运动,能将泄漏检测能力增加5倍。搭载一键式电平/跨度区域调节功能,可自动调整图像的电平和跨度,让细微的气体泄漏也能被捕捉到!

FLIR Gx320 OGI热像仪还集成了量化功能,用户可将排放测量功能无缝融合到日常泄漏检测和维修工作流程当中,因此开展检测工作时无需另外携带一台辅助设备。它还可轻松兼容LDAR等第三方分析软件,使操作人员能通过无线方式将录制的内容分享给同事查看,进一步提升了分析处理和协作能力。

在工业生产中气体泄漏是危害安全生产的重要隐患,尤其是危险气体泄漏可能会直接导致中毒、火灾、爆炸等安全事故,造成人员伤亡和财产损失,提前检测微小气体泄漏,对于保障公司财产和员工安全至关重要。

相关文章

气体泄漏检测热像仪,该选择FLIR还是Opgal:哪种最适合您?

Read more
应用案例

光学气体成像助推低碳经济并优化企业ESG报告

Read more
白皮书

十大问题:光学气体热像仪的气体泄漏定量

Read more
Back to top