往年的测量结果表明,就在数年前,德国大多数沼气设施存在泄漏问题。从那以后,沼气厂经营者利用光学气体红外热像仪轻松检测泄漏的意识增强。沼气泄漏不仅导致系统效率损失,而且给人类健康和环境带来潜在风险。当泄漏气体形成爆炸性混合物也会引起安全相关方面的担忧,将人员和设施置于危险之中。
沼气排放损害经济效益、危害环境且降低接受度
沼气(甲烷)是会从位于多个地方的沼气设施的泄漏点排放的其中一种气体,对沼气厂的安全和经济运行有巨大影响。总部设在德国不来梅的IBS股份有限公司专业从事沼气设施运行中分析和气体泄漏检测。该公司选择FLIR GF320进行泄漏检测,以便为其客户提供尽可能高的气体效率和尽可能低的故障停机风险。“如果未经检测,随着时间的推移,即使极微量的气体泄漏也可能导致严重的经济损失,”这家位于不来梅的公司其中一名常务董事Ibeling van Lessen称。过去两年来,工程师一直使用FLIR GF320分析沼气设施泄漏,到目前为止对超过150家沼气厂进行了检查。基于环境原因和出于大众接受度方面的考虑,也应该避免气体泄漏。
该公司在一次贸易展销会上了解到可以利用热成像技术有效检测有机气体(尤其是沼气)泄漏。“当时我们派遣了一名FLIR代表,也是一名经验丰富的顾问和用户,向其中一位客户当面展示了这项技术。”
大型设施需要灵活的气体定位系统
尤其是在沼气领域,需要大的灵活性和紧凑性,FLIR GF320完全符合要求。沼气领域泄漏检测面临的主要问题是拥有许多庞大的设施并且涉及大量部件。另一方面,利用传统方法试图定位泄漏时难以接近检测位置,如发酵槽顶部,阻碍了快速有效检测泄漏气体。因此,van Lessen对热像仪的期望很高。购买前的主要关注点在于寻找不易出故障且可靠的技术,而且该技术应具有足够分辨率,可从一定距离处检测到少量泄漏。该系统的轻便性和灵活性同等重要,这便于使用热像仪检测沼气设施中难于接触部件。“该热像仪如此轻便,以至于即使使用梯子也能轻松携带”,这位泄漏检测专家解释道。
传统气体检测措施极为耗时且易出故障
在采用这项尖端技术之前,气体感应设备和泄漏喷雾器被用于检测生物设施泄漏。然而,这些方法不够可靠,因为这些工具仅在直接接触部件的情况下才奏效。在发酵槽与顶部交会处、内部气膜、潜水搅拌器孔眼或发酵槽壁洞,使用泄漏喷雾器和感应器尤其困难,有时甚至不可能。使用这些工具对整个沼气设施进行检查极为耗时,而且也会为客户带来相应费用。FLIR GF320几乎完全解决了这一问题,因为即使是难以接触部件也可从地面进行检查。
可靠的泄漏检测需要经验
泄漏气体显示在灰度视频上,在该视频上气体相对于背景显示为云朵状。不断变换检测位置和合适的观测次数确保少量气体泄漏也不会被遗漏。由于集成图像分析软件(HSM),气体泄漏在动态图像中尤其容易检测,而判读泄漏气体的黑白JPEG图像需要相当精湛的技巧。“一定的图像判读经验对于执行可靠的泄漏定位和评估是必要的,”Ibeling van Lessen表示。他发现由专业公司ITEMA股份有限公司进行的用户培训尤其有帮助,由于这种培训由有资质人员在数次现场课程中提供关于热像仪处理和操作的准确指导。后续文档的FLIR软件也十分有用。该软件的优点在于为检查的沼气设施提供完善的文档以及仅需短期培训便可轻松使用。使用热像仪软件,检测到的泄漏可直接在图像中进行标记,也可记录为视频序列。因此,损坏区域可随后由客户进行维修,并且措施的效果可在后续预约中轻松进行检验。
FLIR红外热像仪允许灵活地移动使用
对IBS股份有限公司而言,决定使用FLIR GF320相对容易,因为就便携性和移动使用能力而言,这款热像仪难逢敌手。“它采用人体工学设计,重量轻盈,可在任意位置舒适地进行作业,而且简单易用,这是该光学气体红外热像仪设计的点睛之笔,”Ibeling van Lessen评价道。最后但同样重要的是,FLIR热像仪的价格低于竞争产品的价格,有助于这位来自不来梅的企业家更轻松作出决策。“您不仅可以检测甲烷,而且可以检测气体混合物,”这一点在检测另一个系统组件(即CHP)时尤其有用。例如,FLIR光学气体红外热像仪可对汽油或柴油烟羽进行可视化,也可专门用于检测涡轮增压器上的排气管泄漏。由于采用便携式和防爆设计,这款热像仪可连同爆炸表用于易爆环境。
结论:为用户和客户增加价值
回头看,使用该气体热像仪为IBS股份有限公司和其客户带来巨大的附加价值。除了通过运行中分析的方式确保优化运行外,使用光学气体红外热像仪有助于沼气设施运营商快速安全地检测微小泄漏,并因此在许多情况下可提升系统效率。该热像仪技术能为您的安全保驾护航,同时无需通过修改电脑参数手动作出彩色标记。