四个月开:欧盟甲烷减排——我们现在在哪里?

 2025年6月,欧盟具有里程碑意义的甲烷法规(EU 2024/1787)正式进入第一阶段的执行。四个月后,能源行业开始感受到这种影响——技术、运营和政治。但是我们现在在哪里?

法规:快速回顾

欧盟甲烷法规规定:

  • 定期检测和维修泄漏 (LDAR)。
  • 禁止常规通风和燃烧。
  • 强制报告活跃和非活跃资产的排放。
  • 从 2027 年开始,进口标准要求进行同等的甲烷监测。

操作员必须在 2025 年 8 月 5 日之前提交首次 LDAR 调查,并在 5 天内开始维修,并在 30 天内完成维修。

进度和挑战

根据IEA的2025年甲烷追踪器,2024年欧盟煤矿的甲烷排放量下降了8%,这是有记录的首次下降。然而,化石燃料的全球甲烷总排放量仍然高达1.2亿吨,相当于欧盟的整个住宅用气需求。 

欧盟委员会目前正在为成员国和进口商准备甲烷透明度数据库和性能概况,截止日期为 2026 年 8 月。从 2027 年 1 月起,进口商必须证明化石燃料符合欧盟同等 MRV 标准。 

尽管取得了进展,但一些成员国对实施复杂性和能源安全提出了担忧。2025年8月,几位欧盟能源部长联合致函,呼吁采取简化措施,在不影响气候目标的情况下减轻行政负担。 

Flir 在合规方面的角色

Flir 已成为合规的关键推动者,提供根据欧盟法规定制的先进光学气体成像 (OGI) 解决方案。

Flir G系列相机

  • 可量化小至 17 g/hr 的泄漏
  • 提供泄漏大小和类型的相机内量化。
  • 检测速度比传统方法快 9 倍。
  • 提供经过危险环境认证且符合 ATEX 标准的型号。 

LDAR 支持

Flir 的相机支持 1 型 LDAR 检测,频率因设施类型而异:

  • 压缩机站和 LNG 终端:每 4 个月输入 1,每 8 个月输入 2。
  • 气门站:每 9 个月输入 1 次,每 18–21 个月输入 2 次。

培训和认证

操作员必须经过培训和认证才能进行 LDAR 检查。Flir 提供 ITC 课程,以确保符合法规第 14 条。【Flir.com】

展望未来

欧盟的甲烷监管不仅仅是气候工具,它还是透明度和能源安全战略。通过对进口实施严格的标准,欧盟正在重塑全球供应链,并为国际问责制树立先例。

Flir的技术正在帮助运营商高效、安全地满足这些需求。随着最后期限的收紧和执法的增加,可靠、高性能检测工具的作用只会增加。

甲烷减排不再是可选的,而是可操作的。

Back to top