利用FLIR的本质安全型防爆光学气体红外热像仪监测罐储

罐储公司负担不起由资产老化或储罐腐蚀引起的泄漏。为了遵守日益增多的安全和环境法规,避免巨额罚款,比利时罐储专家ADPO依靠The Sniffers等第三方检测机构监控其设施的有害瞬时排放。借助FLIR新推出的GFx320光学气体红外热像仪,来自The Sniffers的检查员能够以比传统TVA探头快9倍的检测速度检测ADPO资产。当有任务在身时,他们能无需经历获取动火作业许可证这一麻烦过程便可立即投入工作。

Antwerp Distribution and Products Operations(ADPO)坐落在比利时安特卫普港斯凯尔特河左岸,占地32公顷,业务涵盖液体散装产品物资调运的各个方面,拥有290,000m³罐储能力。
The Sniffers是一家独立的服务提供商,专业从事石油天然气、石化和化工行业管道和装置的当前和未来泄漏问题检测,提供关于如何减少排放和能量损失以及维护管道网络完整性的咨询服务。The Sniffers项目主管Bart Segers表示:“ADPO充分意识到其责任和环境、安全与健康法规,因此该组织依靠像The Sniffers这样的公司提供定期检测和咨询服务。25年多以来,我们一直针对世界各地的瞬时排放执行LDAR项目,FLIR的光学气体红外热像仪是我们安全高效地解决问题的有力工具。”

迅捷高效的泄漏检测

当来自The Sniffers的检查员在ADPO现场时,FLIR的光学气体红外热像仪是检测储罐顶部和罐壁以及储罐仪器(封口、呼吸阀等)的即用型工具。Bart Segers称光学气体红外热像仪比传统嗅探器探头(TVA或有毒蒸汽分析仪)的效率高很多:“使用TVA探头必须得靠近目标才能进行检测,这往往不现实甚至不安全;而利用光学气体红外热像仪,您可以从安全距离以外的位置监测大片区域,如ADPO这里的化学液体储罐,您无须搭建脚手架便能获得整个目标的概况。”

“FLIR光学气体红外热像仪使您能够迅捷地监控一片区域,为我们及我们的最终客户创造巨大的时间效益,我们的最终客户可能会因此而节省由逸散气体造成的数千欧元的利润损失。在这里的场地,我们通常要监测大约500个源头。使用TVA探头须耗费一整天的时间;而使用FLIR热像仪,一个半小时就够了。”

可视化400余种气体

位于安特卫普港的ADPO场地拥有276个不同容量的储罐(从150m³到5000m³),储存超过150种不同的液体,包括油料添加剂、中间物、原油以及ADR/IMO 3级、4级、5级、6级、8级和9级操作许可下储存的精细化学品。ADPO拥有120,000m³不锈钢罐容量,是世界上较大的单个不锈钢存储站。

如果您的工作是监控拥有如此多种类液体的罐储站点,那么您需要具有相应处理能力的检测解决方案。再次,像FLIR GFx320这样的光学气体红外热像仪能够可视化超过400种不同的气体,包括甲醇、乙醇、苯和许多其它挥发性气体。

符合安全区要求

在像ADPO工厂这样的危险环境中,总是面临集气被杂散火花或高温表面点燃的风险。因此,在这样的环境中进行作业需要专用设备。作为FLIR大获成功的GF系列光学气体红外热像仪中新推出的型号,FLIR GFx320是一款本质安全型防爆红外热像仪,根据公司协议,在Zone 2/Class I, Div II区域作业时可能无需获取动火作业许可证。

Bart Segers表示:“有了GFx320,无需经历获取动火作业许可证这一麻烦过程便可立即投入工作。有时这会是一个相当耗时的过程,并且在许多情况下,您承担不起浪费太多时间的后果。有时,我们需要在生产停止后进行检测。为了恢复正常运营,客户通常希望我们能尽快开始检测。在这种情况下,像FLIR GFx320这样的本质安全型防爆红外热像仪可以节约大量时间。”

舒适轻松地进行检测

Bart Segers评价道:“FLIR GFx320便于携带,比我使用过的任何光学气体红外热像仪都轻。它比一般的TVA探测装置使用起来更加舒适,因为您需要随身携带,尤其是当整天在现场开展检测工作时。”

正如FLIR GF系列的其它热像仪一样,FLIR GFx320具有三种成像模式:红外图像,可见光图像和高热灵敏度模式(HSM)。Bart Segers表示当监测逃逸性气体泄漏时,HSM是他的标准模式,因为该模式使他能够快速检测到甚至更小的泄漏。

高热灵敏度模式利用视频处理技术突出显示烟缕运动,能将泄漏检测能力增加5倍。此外,FLIR Gfx320能以±1°C的精度测量最高350°C的温度。这对分析气体化合物与背景场景的热力差异至关重要。

“我们也可以使用FLIR GFx320拍摄图像,这在向客户报告情况时派得上用场,”Bart Segers称。“FLIR检测技术的视觉方面是一种宝贵资产。当您向客户展示泄漏问题的HSM视频时,他们会立即确信。光学气体成像技术能展示泄漏的严重程度,使客户能够评定应采取怎样的措施修复泄漏,从而避免进一步经济损失。”

相关文章

技术说明

用于化学工业的光学气体热像仪

Read more
案例研究

使用自主移动检查机器人对技术设施进行气体泄漏远程探测与定位

Read more
案例研究

FLIR热像仪有助于从空中检测气体泄漏

Read more
Back to top