Vattenfall使用FLIR GaSFIndIR长波红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏

欧洲发电厂商和供热厂商Vattenfall是使用FLIR GasFindIR长波红外热像仪的公司之一。Vattenfall使用这款红外热像仪检测联锁装置的高压断路器,以便探测对环境有害的六氟化硫(SF6)气体的泄漏。

SF6是一种用于世界各地大部分高电压开关的绝缘气体。SF6泄漏造成的一大问题是,它是一种温室气体,对环境的破坏性比二氧化碳高24,000倍。因此为了帮助减轻全球变暖,查找和修复SF6的泄漏就尤为重要。在Vattenfall的国内市场瑞典,该公司发电并将电力输送到全国各地。Vattenfall购买FLIR GasFindIR长波红外热像仪之前,该公司使用气体嗅探器来查找SF6泄漏。但是用这种设备进行检测非常费时,并且在检测过程中,工厂必须停机。

在工厂运转时检测泄漏

热像师Roger Eriksson任职于Vattenfall维修部,为Vattenfall内部设施和外部客户提供预防性维护服务。如今他是使用FLIR GasFindIR长波红外热像仪进行SF6泄漏检测的四位专家之一,常年奔波于瑞典全国各地。Roger Eriksson表示:“嗅探器和FLIR GasFindIR长波红外热像仪之间的巨大差异在于,你可以看到泄漏气体,还可以看到它的泄漏源。”另外一个大优势是,我们可以站在远处,并用这款红外热像仪探测使用嗅探器难以进入的场地。并且工厂还可以全面运转,从长远来看,这无疑会省下一大笔资金。

从20-30米距离进行检测

如果是垫圈发生气体泄漏,随着压力的增加,气体会出现“一阵烟般”泄漏的倾向。在这种情况下,你必须在同一位置检测一段时间,以免遗漏泄漏点。嗅探器很难探测到这种“阵发性泄漏”。Roger Eriksson总结道:“探测到泄漏以后,我们记录了拍摄顺序,并发送了一份报告。然后需要关闭开关,修复泄漏。今天我们检测到的这一处泄漏,用嗅探器是不可能发现的。泄漏点是在断路器的顶盖上。如果要带着嗅探器到达那个位置,我们可能要动用高空作业平台。”

红外热像仪工作原理

FLIR气体检测热像仪属于红外热像仪,其通过转化逃逸性气体泄漏的物理现象可视化气体。该热像仪能生成扫描区域的完整图像,气体会以烟雾的形式显示在热像仪的取景器或液晶显示屏上,使用户能够看到逃逸性气体排放。图像可以实时查看,也可以记录在热像仪里,以便归档。

FLIR GasFindIR长波红外热像仪荣获环保奖项

2009年,FLIR GasFindIR长波红外热像仪因减轻联锁装置对环境的负面影响,荣获瑞典国家电网的环境保护奖。瑞典国家电网是管理和运营瑞典全国电网的国营供电公司。瑞典国家电网还负责瑞典全国天然气供应的系统任务。

相关文章

案例研究

使用自主移动检查机器人对技术设施进行气体泄漏远程探测与定位

Read more
Back to top