什么是高灵敏度模式?

FLIR 光学气体成像 (OGI) 热像仪是一种高度专业化的热像仪,经过光谱过滤可以实现特定气体排放的可视化。虽然 FLIR OGI 热像仪极其敏感,可以检测距离数百米外的气体泄漏,但有时特别轻微或距离很远的泄漏需要采用额外的技术来实现可视化。借助一种称为高灵敏度模式 (HSM) 的功能,操作员可以发现极其轻微的泄漏。

增强气体泄漏检测

高灵敏度模式是一种能够提高红外热像仪热灵敏度的图像相减视频处理技术。HSM 功能可从后续帧的视频流帧中减去一定百分比的单像素信号。这就增强了帧之间的差异,使泄露在生成的图像中更明显。

借助 HSM 功能,用户可以控制对视频流施加的补偿量,从而控制热灵敏度的增强程度。例如,在下面的视频中,当热像仪切换到 HSM 时,从洗手液散发出的蒸汽会变得明显得多:

Demonstrating_Sensitivity_of_FLIRs_Optical_Gas_Imaging_Camer.gif

含有乙醇的洗手液会释放可见的蒸气,从而可通过 FLIR GF320 气体检测热像仪实现可视化。

当然,热像仪操作员要寻找的气体泄漏源往往比视频中显示的要远得多,这可能是因为距离更近不太实际,或者因出现危险情况而无法靠近泄漏源。与其他众多检测工具不同,OGI 红外热像仪能够在安全距离外观察不安全的状况。与“普通”的红外模式相比,HSM 可以让用户在更远的距离外观察到更轻微的泄漏:

26310181_GF620.gif

FLIR GF620 可在安全距离外检测甲烷和其他挥发性有机化合物 (VOC) 排放。

节省现场工作时间

设置适当的温度范围和温度水平(中点)对于获得所需的光学气体成像结果是必不可少的。(范围较宽则图像细节较少,而范围窄,调节更精细的图像可提供更多细节。) 但在 HSM 模式下,用户在检测气体时无需在缩小跨度之前设置图像水平。

由于根据背景温度来设置图像水平是一个复杂的过程,并且一次不能针对多个背景温度来设置,在 HSM 模式下,维护工程师或操作员可以节省大量时间,并可以更轻松、更快速地检测轻微泄漏。这项工作可以实时完成,因而可极大增强气体检测热像仪的稳定性和灵敏度。

增强稳定性还意味着在 HSM 模式下,热像仪可以在移动中使用,无需通过三脚架来稳定。

由于有了这种高灵敏度模式,操作人员可以节省现场时间,从安全距离外检测设备,甚至可以在很远的距离外发现极其轻微的泄漏。了解更多关带 HSM 功能的 FLIR OGI 热像仪的信息:www.flir.cn/instruments/optical-gas-imaging

Related articles

气体泄漏检测热像仪,该选择FLIR还是Opgal:哪种最适合您?

Read more
Application Story

光学气体成像助推低碳经济并优化企业ESG报告

Read more
Application Story

用于储罐计量和泄漏检测的新型智能解决方案

Read more
Back to top