OGI 热像仪可以检测哪些类型的气体?

FLIR 气体检测热像仪可以帮助您快速安全地“看到”数百种不可见的气体,但并非每种类型的气体都可以通过光学气体成像 (OGI) 检测到。了解哪些类型的气体可以用 OGI 检测可以帮助您选择热像仪,并成为其使用方面的专家。

什么是光学气体成像?

光学气体成像技术采用光谱过滤热像仪来检测用其他方法检测不到的气体泄漏。其工作原理是测量通过一定量气体的红外辐射。每种气体都有其自身的光谱吸收特性,许多气体化合物都能吸收一些红外能量,但只在某个狭窄的波长范围内可以。

在这个非常窄的范围内,针对特定气体的 OGI 热像仪可以通过阻止能量到达红外探测器来显示气体羽流(通常呈烟云状)的位置。这种云所在的位置就是这种波长下的能量被气体吸收的地方。

Smoke stacks gif.gif

哪些类型的气体可以检测到?

由于 OGI 热像仪将缺乏红外能量的地方显示为气体,因此只能对那些在过滤的带通中吸收红外辐射的气体进行成像:在过滤的带通中不吸收红外辐射的气体则不可见。例如,惰性气体(如氦气)、氧气和氮气无法直接成像。

然而,还有数百种其他工业气体可以吸收红外能量,因此可以通过 OGI 来检测。大多数碳氢化合物(例如苯、丁烷和甲烷)能够吸收波长接近 3.3 μm(微米)的辐射,可以通过 FLIR G 系列(碳氢化合物专用)等热像仪进行检测。六氟化硫 (SF6) 吸收的能量接近 10.6 μm,可以使用FLIR G306等热像仪进行检测

即使一台热像仪能够检测特定的气体,它也不能检测红外吸收特性截然不同的另一种气体。正因如此,FLIR 推出了一系列用于检测各种气体的 OGI 热像仪。您可以利用此图表来确定哪种 GF 型号的 FLIR 热像仪适合您的应用需要。

oil gas matrix-2.jpg

了解 FLIR OGI 解决方案的详情:flir.com/ogi

Related articles

Fundamentals

红外热像仪能够检测废气排放吗?

Read more
Back to top