应用聚焦:关键资产的热状态监测

客户面临的挑战

随着对能源生产和大批量产品生产的需求增加,失去生产时间的成本也在增加。需要定期检查对运行流程至关重要的设备以便及早发现潜在故障,采取适当措施,避免发生故障,使维护人员能够规划停机时间。

 
继续阅读下文或下载PDF

立即下载

解决方案

来自红外热像仪的热信息能提供必要数据,预测和了解何时设备磨损过快或使用寿命到期时间,以便制定更换计划。这是因为(如FLIR制造的)固定安装式自动化热像仪能识别设备的细微变化,灵敏度可达30mK。该水平的红外成像性能可以显示设备运行的细微变化,这些变化通常在其他迹象(如功能下降、严重磨损或即将发生的故障)发生之前显示温度的变化。FLIR自动化专用红外成像解决方案还支持报告关键工艺设备的实时温度或记录历史温度曲线趋势。此外,它们还可配备多种形式的报警,能在设备发生故障时发出信号,无缝嵌入现有和新的控制过程中,以便在必要时立即采取行动,缓解问题恶化。FLIR自动化专用红外成像解决方案寿命长且经济实惠,成本甚至不及一次意外断电导致的损失。

用于持续监测和安全监控的FLIR AX8红外热像仪FLIR A615机器视觉热像仪

技术

FLIR推出一系列固定安装式智能热像仪,内置具有分析和报警功能的软件。通过在简单易用的基于网络的配置窗口中利用框中的测量形状(如测温点、方框或自定义绘图区)配置多至10个侦测区域(ROI)监测资产。设置报警参数和响应的条件:数据采集输出类型。红外探测器阵列可靠地、可重复地生成320×240或640×480分辨率可选的无损数据,在-40℃至2000℃温度范围内精度可达±2℃。利用标准通讯协议,包括RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP & Master、以太网IP和FTP,将FLIR智能热像仪集成到各种控制过程中。FLIR智能红外热像仪可根据您的应用需求进行定制:当需要更改视场角时,可选择手动或自动调焦或更换镜头。得益于独特的压缩辐射测量输出,这些热像仪能有效避免处理器超负荷。此外,内置可见光数码相机镜头和LED照明灯与红外热像仪镜头相结合,能实现系统增值。

FLIR A400/A700智能传感器热像仪用于关键设备监控的FLIR A310红外温度传感器

暖通空调系统监测 

如需了解关于状态监控的更多信息,敬请访问:FLIR.cn/instruments/condition-monitoring/

相关文章

用例场景

应用聚焦:通过检测快速升温情况实现早期火灾探测

Read more
用例场景

应用聚焦:质量和过程控制——热图像识别

Read more
应用案例

红外热像仪应用于仓库资产保护

Read more
Back to top