降低食品和饮料生产中的隐性风险


从加工到包装再到存储,食品和饮料制造的每一个环节都存在潜在风险。即使是微小的温度变化或不可见的包装缺陷,也可能导致产品浪费、安全问题或产品召回。这些隐性风险使制造商难以维持高质量标准。
随着全球食品安全市场规模预计到 2027 年达到 311 亿美元,对严格的食品与饮料安全措施的需求正迅速增长。
尽管广泛采用,但抽检和目视检查从来不是为持续监控而设计的。它们只能在某一特定时间点提供确认,而无法覆盖整个生产批次或存储周期。在高速运转的制造环境中,这一局限会带来风险暴露。
要真正实现风险管理,制造商需要对整个生产环境实现可见性,从烹饪和加工到包装、存储和配送;连续监测可确保每个环节均受到监控。细微的温度变化、包装中的微小泄漏或制冷系统故障都能够被实时检测。这种整体方法将安全和质量从被动修复转变为主动控制,同时保护产品、人员和利润。

以下是抽检在现代食品和饮料生产中已不足以满足需求的一些关键原因。
食品制备或加工过程中微小的温度不一致,往往无法通过周期性探针检测发现或测量。表面温度变化(例如提示未充分加热、过热或产品分布不均)在缺乏连续实时监测的情况下通常难以被察觉。全球每年有 6 亿1人因食用受污染食品而患病,其中 25%2 的污染事件是由食品中的致病微生物直接引起的,因此未被发现的温度变化是食品和饮料行业面临的一个大问题。
许多制造流程依赖人工检查或周期性检测,这在控制点之间留下了盲区。微小偏差可能在数小时甚至数天内未被察觉。诸如加热不均或设备内部热积聚等隐性风险,往往发现时为时已晚,导致整批产品受到影响。通过在各阶段集成端到端热监测,制造商可消除这些盲区,确保质量一致性。
一次食品召回的平均直接成本约为 1000 万美元。胶黏剂间隙、胶线厚度不一致或封口强度不足,可能在目视检查中未被发现。然而,这些微小缺陷随后可能导致污染、泄漏和召回。抽检根本无法以生产速度验证每个产品的每个封口。对整条包装线进行连续热检测,可全面掌握封口完整性和灌装精度,在产品进入配送环节前发现原本可能被忽略的缺陷。
如果火灾未能及早发现,可能会给企业和社区带来严重的经济、环境和商业损失,甚至“已控制”的事故仍可能造成高昂的损失、停机和产品损毁。传统火灾传感器通常在烟雾或火焰到达传感器时才会响应。这种延迟限制了覆盖范围并降低了响应速度。当抽检或传统警报触发时,生产线往往已不得不停机。
全球约三分之一的食品在供应链中损失或浪费。在关键制冷节点防止变质,有助于减少因温度异常、设备故障或未检测到的性能漂移导致的产品损失。由于制冷系统通常并非瞬时失效,而是逐渐偏离设定范围,因此制冷问题难以及时发现。当监测覆盖整个存储环境时,制冷系统中的细微偏差可被即时识别,从而防止产品损失,并保护利润和可持续发展目标。
压缩空气在工业能耗中占比较高,但泄漏常常未被检测到。在嘈杂的设备间中,许多泄漏根本听不到。随着泄漏扩大,压缩机负荷增加,能源成本上升,系统可靠性下降。抽检无法可靠检测这些不可见或听不到的损失。
食品和饮料生产中的隐性风险并非一定造成运营干扰。通过连续热监测,制造商可在生产线各阶段获得全面可视性,从而保障安全、质量和效率。通过主动识别并解决问题,团队可维持设备运行时间、减少浪费,并保护产品和人员安全。
食品和饮料生产中热监测的关键优势包括:
Flir 提供一系列专为食品和饮料生产设计的热像仪,在各个工艺阶段提供针对性解决方案。从智能传感器到高级成像系统和宽量程模式,每个控制点都有相应的方案。
立即探索,了解热成像可以如何改变您的生产线。
1 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
2 www.food.gov.uk/board-papers/incidents-resilience-unit-annual-report-202324