红外热像仪应用于仓库资产保护


在全世界范围内,大多数仓库都储存有高价值的货物,保护这些货物不遭窃成了重中之重。但盗窃并不是一个大危险,另一更大的危险是火灾,它可在极短的时间内摧毁整个仓库。火灾中被摧毁的货物价值损失可能巨大,若是有人因火灾而丧生,损失更是不可估量。数据显示,尽管仓库装有火灾报警和消防系统,但因火灾导致的资产损失日益增加。
许多材料类型无需外部触发即可发生放热反应。它们的内部温度可以升高到自燃点。随之产生的火焰和炽热可以引燃其它货柜内的材料,最后仓库结构、电气布线和设备都会被毁坏。
虽然储存放热设备的仓库相比其它仓库更容易着火,但是不管仓库储存何种货物,它都可能发生火灾。
我们要保护仓库和其它设施免受火灾。要实现这一目标有很多方法,可以安装闭路电视摄像机来监测烟雾或火焰。但不足的地方在于,当出现烟雾和火焰的时候,火灾已经触发。
而且闭路电视摄像机只能在光线充足的情况下才能输出高品质图像,所以不适用于未设窗户的仓库,更不适合夜间使用。若要使用,则意味着仓库里必须安装照明设备,但不仅安装费用高昂,通电费用和灯炮的定期更换亦非常昂贵。
闭路电视摄像机的另一缺点在于,只有在图像对比度适当的情况下才能够看到烟雾或火焰。灰色背景里的小量灰色烟雾并不能立刻被发现。
烟雾探测器和自动喷水灭火系统是降低仓库货物风险的另一选择。但所有的火灾并非都一样,所有烟雾探测器对各类火灾的检测效果也不一样。
烟雾探测器主要有两种类型——电离探测器和光电探测器——探测器所含技术在有些情况下运转良好,有些情况下较差。电离探测器对产生高温火焰的火灾反应速度更快,而光电探测器对慢速燃烧和阴燃火灾反应更快。根据发生的火灾类型不同,烟雾探测器的反应效果或许不如预期。
烟雾探测器由于受到蒸汽和灰尘的影响,也会产生很多误报警。将烟雾探测器安装在炉灶、烤箱或者其它会产生热量和烟雾的装置旁边更容易产生误报警。不巧的是,这些区域正是需要仔细监测火灾危险的区域。在这些区域,可以选用因温度变化剧烈而发出报警的热量探测器来检测火灾危险。
但是,烟雾探测器的主要缺点还是在于,火灾发生之后探测器才有反应。
FLIR红外热像仪的改良之处在于能够提供热区预警响应功能。这对所有类型的仓库都很重要,尤其是储存着易自燃或高度易燃货物的仓库。
FLIR红外热像仪可在远程视频或计算机远程监控器上清晰地反映热区的实时情况,让观察者知道热区的具体温度和位置。此外,该“智能热像仪”可通过设定程序确定产生报警信号的温度,检测多个测温点,发出不同报警。报警输出可以直接传到报警装置、信号器、可编程逻辑控制器(PLC)或基于计算机的监控系统。报警发出时,工作人员可以通过目视监控器核实问题及发出报警的确切地点。
FLIR红外热像仪在早期便可确定即将发生的火灾,能够避免价值数十万欧元的货物损失或结构损坏。
所有物体会发出人类肉眼不可见的位于红外光谱范围内的热辐射。红外热像仪将该辐射转换成测定有温标的热图像。此类非接触性温度数据可显示在监控器上,也可发送到电子存储设备内,以供分析。
安装在仓库资产保护系统内的FLIR红外热像仪可输出清晰热图像,图像上各种细节纤毫毕现。此外,图像上还显示通过非接触模式采集到的温度数据。
与用于检测烟雾的可见光摄像机不同,红外热像仪无需依靠光线来产生图像。因此,它们可实现24/7全天候监控“熄灯”仓库。除此之外,红外热像仪还有另一优点:它们还能穿透烟雾。这意味着假使发生火灾,红外热像仪可指引消防人员到达火灾源头,查看烟雾弥漫的房间内是否还有人。
不过,红外热像仪在烟雾或火焰产生之前便能早早“看到”热区,所以它们成为仓库资产保护的有效工具。
红外热像仪可以直接向音响和可视报警装置输送信号,但也能够与PLC或者计算机控制器结合,形成具有先进功能的监控系统。依托FLIR的红外热像仪固件或者基于计算机的软件,这些功能包括:
该示意图描述了使用FLIR A310红外热像仪的一个典型的系统配置。虽然凭借模拟视频和数字I/O输出,红外热像仪可以作为独立的智能传感器来运行,但许多仓库应用也使用其数字数据流,经过以太网线路发送到PLC或计算机控制器。
以上述方式使用时,温度数据是PLC或计算机控制器(大型设施监控系统的一部分)的主要输入之一。FLIR A310以太网通信结合其报警设定点功能便可向任何一台装有监测软件的计算机输送红外热像仪模拟视频信号的压缩数据。借助FLIR软件,计算机可同时显示9张热图像,也可以根据需求和其它红外热像仪的热图像相互切换。
除了查看温度记录视频图像,温度数据可以储存起来,用于分析温度趋势。FLIR A310红外热像仪的传输控制协议(TCP)/互联网协议(IP)被越来越多地应用于辅助多位置监测。
一旦达到报警温度阀值,它们会自动通过电子邮件(简单邮件传输协议(SMTP))或文件传输协议(FTP)将温度数据和图像发送到计算机。在指定位置的安全工作人员可以打开有密码保护的浏览器,进入红外热像仪的网络服务器后使用基本控制功能,也可以查看被监测区域的视频直播。
检测可导致火灾的热区与防止它发展成火灾是两码事。因此很多用户以及保险公司提出需要创建一个新系统,不仅可以检测到热区,还可以立即降温,防止火灾发生。
上述情况下,红外热像仪可连接到防火监控器。红外热像仪会引导防火监控器到达热区所在的确切位置并进行冷却。这意味着只有一小部分货物会被水损坏。这与会造成大量存货损失的自动喷水灭火系统相反。
我们来看一家公司,它有一座生产游泳池净化材料次氯酸钙的大工厂。该无水放热材料储存于公司仓库的大型货柜中。
该公司开始是在挑选出来的货柜里面插入热电偶,以监测货柜温度。热电偶输出连接到监控系统,如果温度过高,就会触发报警。11个仓库分布在一块大区域里,大量的货柜同时受到监控,造成热电偶布线过多。为保证此举在可控制范围之内,公司采用了抽样方法,只在三分之一的货柜里安装热电偶。但是,这也令仓库面临很大程度的风险。
为了降低这一风险,公司开始安装FLIR A310红外热像仪并将其作为固定位置的非接触式温度传感器,负责监测红外热像仪容易覆盖的视场角(FOV)内的所有货柜群。每台红外热像仪的单一以太网连接通过无线网络将温度数据传输到PLC监测系统。FLIR红外热像仪设有报警时间延迟程序,可忽略铲车进入仓库时引起的暂时升温。这种解决方案具有成本效益,可覆盖100%的产品,也消除了大量热电偶布线造成的混乱。
另一案例是储存着桶装化学废物的仓库。虽然桶是密封的,但也不能百分百防潮。因此可能产生泄漏,桶里的货物也可能会被空气和湿气污染,还会引起化学反应导致升温。最终将面临发生火灾,甚至是爆炸的风险。虽然在光线充足的情况下可见光摄像机可检测火焰或者烟雾,但对于采取预防措施而言就未免太迟了。
与案例1一样,此仓库的操作员采用独立红外热像仪来检测视场角内的升温,防止火灾发生,并将报警发送至中央监控站。在检测温度没有降至低于设定温度之前,红外热像仪的延迟功能可使报警一直持续,最后由操作员终止。
热图像在控制室的监控器上得到显示,指引工作人员正确找到热区所在位置。
FLIR红外热像仪是用于仓库资产保护的有效工具。与闭路监控器和烟雾探测器等其他方法不同,热成像技术具备自动温度报警功能,可防患于未然,在火灾发生之前予以及时制止,避免昂贵的储货损失。它也提供直观、易于理解的可见光图像,帮助工作人员和消防人员立即评估情况和认识问题。
根据之前设定的报警温度,红外热像仪可检测处于初期或阴燃阶段的火灾。烟雾探测器依靠烟雾量来检测蔓延的火灾,所以它只能在阴燃阶段后期或者火焰阶段初期才能检测到火灾。闭路摄像机依赖于色彩对比度,所以根据照明条件不同,它只能在火焰或火灾阶段才能检测到火灾。
红外热像仪无需维护,也无需借助任何昂贵、耗电的照明设备便可有效运行。闭路摄像机和烟雾探测器普遍存在误报警问题,与其相比,红外热像仪产生的误报警少得多。此外,FLIR红外热像仪还有一个优点:它能应用于安防,必要时在全黑的环境下侦测入侵者。
在购买初期,比起闭路摄像机和烟雾探测器,红外热像仪可能稍显昂贵,但由于红外热像仪无需借助任何光线便可运行,所以其维护成本和能源成本非常低。该解决方案也是能切实防止火灾,保护您的资产安全,使您免受昂贵的存货损失的系统,所以红外热像仪成为当今市场的仓库资产保护解决方案。