FLIR通过空中检测帮助屋顶维修专业人士发现湿气问题

如果平屋顶发生漏水问题,水渍慢慢渗透平台木板和下面的隔热材料,损坏常常会持续相当长时间而不被发现,这常常会发展成腐烂,进而导致代价高昂的损坏,如果放任不管,会造成屋顶结构脆弱不堪。屋顶维修专业人士数年来一直使用红外热像仪查明水分入侵,检测屋顶表面下的水分,并信心满满地记录精确的干度值。但是,对于工业建筑物的屋顶,如果使用手持式热像仪执行热检测,既耗时又耗体力。Workswell WIRIS正是在这种背景下应运而生,多亏了这款配备FLIR Tau2红外热像仪机芯的先进无人机,对工业屋顶进行热检测成为轻而易举的事情。

尽管平屋顶在结构方面有诸多优势,但是由于由许多屋顶层组成,安装起来常常错综复杂。平屋顶上许多部位成为缺陷的源头。不专业的安装、疏于维护或表面剥蚀等问题会导致表面层气候防护功能缺陷,进而可能引起漏水。此外,受损屋顶结构上收集的水可能对屋顶覆盖层的耐久性产生负面影响。通常,屋顶表面下的水泄漏会持续很长时间,进而破坏基础层。

依靠肉眼查找水泄漏不像看起来那么简单。在大多数情况下,水迹不会直接通向泄漏源,因此需要对整个屋顶进行详细检查。但是,定期屋顶检查和维护有助于及时发现泄漏,从而防止轻微损坏逐步升级为更严重的永久性损坏。不幸的是,在工业应用领域,详细勘测整个屋顶由于任务量巨大而异常困难。对于检测专业人士,这是一项既耗时又耗体力的艰巨任务,因此,在大多数情况下,检查员仅着重检测危险区域,可能会忽略缺陷。

利用热成像技术进行及时湿度检测

经证实,红外热像仪是查找漏水和隐藏潮湿区域的卓有成效且准确可靠的方式。由于干燥区域和潮湿区域之间存在温差,使用热像仪能完全观测到屋顶中水渍入侵的位置。根据屋顶的结构,通过热像仪能观察到受影响区域的大小,并评定问题的严重性。热成像检测法在日落期间和日落后十分奏效,因为屋顶经过一段时间加热后能显现出干燥区域(缓慢冷却)和潮湿区域(迅速冷却)之间的温差。在较温暖季节,热像仪能识别隔热不良区域(热桥)。这些区域会显示出比周围屋顶部分更高的温度。

利用Workswell WIRIS执行空中检测

尽管手持式红外热像仪是一款出色的诊断工具,人工屋顶检测仍需耗费大量时间,对大型工业建筑而言尤为如此。解决这一问题的方法是使用配备热像仪的无人驾驶飞机。这种飞机能在屋顶上方飞行,并且不受梯子数目、屋顶高度或不稳定表面的限制。操作员在安全距离处完全控制着无人机,能即刻纵览屋顶的状况,并且如果检测到潮湿区域,操作员可放大细节,然后亲自检查该区域。

为了迎合这一需求,位于捷克布拉格、在中欧市场运营的技术开发与贸易公司Workswell s.r.o.开发了Workswell WIRIS系统。WIRIS是一款同时集成一台可见光相机和一台红外热像仪的先进无人机系统,专为检测平屋顶湿气问题而研发,这款独特的系统使操作员能够在两台相机之间进行远程切换,记录辐射视频或在可见光谱和红外光谱范围内生成静态图像。操作员观察无人机实时跟踪的目标,或分析记录、识别受损区域。与类似系统不同,Workswell WIRIS支持手动设置温度量程,例如15℃-25℃区间,甚至支持在飞行期间设置温度量程。

Workswell s.r.o.总经理Jan Sova表示:“得益于Workswell WIRIS系统,屋顶检查员如今能够远程检测工业建筑,不仅安全无虞而且可获得无与伦比的生产率, 整个屋顶的完整概览图近在指尖。”

机载可见光相机拍摄的图像完善了热成像片段,使精确定位湿气缺陷成为可能。此外,WIRIS系统可装配GPS传感器,能够在无人机创建记录时存储无人机的位置信息。该系统能测量中心点温度,以及局部最小值和最大值。此功能也可用于导航无人机,因为它自动引导严重潜在问题的所在位置。生成的记录为全辐射格式,包括视频。

Tau 2长波红外热像仪机芯

Workswell依靠FLIR Tau2长波红外热像仪机芯完成Workswell WIRIS系统热成像部分的工作。Jan Sova道:“我们曾将FLIR Tau2用于之前的系统,总是能获得出色的成像结果。FLIR Tau2紧凑轻巧,帮助我们组装了一架重量仅相当于之前无人机系统一半重量的无人机。WIRIS系统的一大改进之处在于它能从地面完全控制,且支持在无人机飞行时对设置进行修改。采用FLIR Tau2的WIRIS是对工业建筑屋顶进行热检测的有效解决方案。”

FLIR Tau 2具有一系列无与伦比的特性,非常适合用于要求十分严苛的应用,如:无人机(UAVs)、热感武器瞄准器,以及手持式红外热像仪等。经过性能优化的电子元件为Tau 2增添了更多实用功能,包括:辐射测量、更高灵敏度(<30mK)、640/9Hz帧频,以及功能强大的能显著改善图像细节和对比度的图像处理模式。由于FLIR Tau 2 640、336和324具有相同的电气功能,集成商直接获得不同热像仪型号之间的兼容性,各型号FLIR Tau热像仪可共用多个镜头。

相关文章

案例研究

FLIR红外热像仪帮助检测意大利游泳池的漏水问题

Read more
应用案例

红外热像仪为意大利文化遗产保护项目保驾护航

Read more
Back to top