红外热像仪为意大利文化遗产保护项目保驾护航

历史建筑是意大利文化遗产的重要组成部分,因此良好的维护措施对保存这些建筑至关重要。例如:人们都不愿看到普利亚区格雷维纳大教堂化为一片废墟。这也正是位于意大利阿尔塔姆拉的检测公司IR HotSpot使用FLIR红外热像仪检查历史悠久建筑,寻找水渍和其它建筑缺陷的原因。凭借FLIR红外热像仪从热成像检测中获得的信息,能为这些意大利文化的精粹保驾护航。

由于丰富多彩的历史,意大利坐拥众多璀璨的历史建筑。毫无争议,在世界范围内,意大利是拥有丰富建筑历史的国家。许多意大利人为其文化遗产而引以为豪。正因为如此,热成像技术顾问机构IR HotSpot开始为历史建筑提供热成像检测服务。

“红外热像仪是检测历史建筑缺陷的出色工具,”IR HotSpot热成像专家Rosario Piergianni解释称。“利用热成像技术,您可以检测许多不同的建筑问题,该技术的一大优势是不会给建筑带来任何风险,这是一种非侵入式方法,因此绝对安全。”

红外热像仪记录红外光谱范围内所有物质根据其温度发出的电磁辐射。内置电子器件利用记录的红外辐射强度生成热图像和计算温度。换句话说,热图像中的每像素事实上是一个非接触式温度测量值。红外热像仪可用于查找次表面裂纹、水渍和许多其它建筑问题。它记录辐射,但是不会发出辐射。这意味着没有损坏建筑的风险。“壁画和雕塑通常十分脆弱,普通建筑检测技术会对其造成损坏。这是我们使用热成像技术的其中一项原因。”

高度灵敏

这意味着热像仪必须高度灵敏,Piergianni称。“由于需要检测的温差极小,您需要使用红外热像仪,它能识别细微的温度变化和温差。因此,我们选择了FLIR红外热像仪。我们比较了来自不同供应商的数个红外热像仪型号,与竞争对手的产品相比,FLIR红外热像仪拥有更出色的图像质量。”

Piergianni选择的红外热像仪型号是FLIR SC660。这个先进的红外热像仪型号配备一台非制冷型微测辐射热计探测器,具有30 mK(0.03 °C)的热灵敏度,能生成分辨率为640×480像素的清晰热图像。“我们选择这款热像仪,不仅因为它能检测、可视化和量化极细微的温差,而且因为其设计中所包含的其它特性。在检测期间,我们能记录语音注释,减少作注释花费的时间。我们记录的每张热图像将GPS坐标自动嵌入元数据,使得分类图像要容易得多。热叠加和画中画功能使我们能在数据后处理期间更好地确定缺陷的位置,有助于让我们的报告更加令人信服。”

一套解决方案轻松应对多种问题

利用FLIR SC660红外热像仪,IR HotSpot的热成像专家能检测各种建筑问题,Piergianni解释道。“我们能检测到由冷凝作用或毛细升高引起的湿气,这会破坏石膏或壁画。此外,我们能够检测到表面下霉菌的存在。红外热像仪可用于检查石膏与底层结构之间的粘合状态,检测隐藏的裂纹和空隙填料,发现之前的翻修和隐藏结构,还能检测到由地震等引起的破坏。我们检测艺术品周围的对流气流——如果未经检测,这会导致艺术品损坏——并给出供暖和通风系统更改建议以避免这种情况发生。此外,我们还研究建筑材料的风化过程,尤其是常用于该地区历史建筑的灰屑岩或沙丘石灰岩。在建筑外面,我们还会检测由污染引起的人为表层沉积物累积。”

为了保证能执行所有此类检测,Piergianni和他的同事Vito Basile都参加了在红外培训中心(ITC)举办的培训课程。“熟悉您所做的工作非常重要,就我们执行的复杂检测工作而言尤其如此。如果没有掌握正确的热物理学知识或不了解热成像技术的局限性和能力,您很可能会得出错误的结论。”FLIR Systems与ITC合作提供培训,受训人员可获得1级、2级和3级证书。Piergianni和Basile都获得了ITC 2级认证。

软件

“这项诊断技术有助于更好地指导翻修工作,自始至终提高翻修工程的效率,”Piergianni继续道。“FLIR SC660红外热像仪的先进功能有助于快速扫描大片区域,以评估可以修复的地方。FLIR软件使我们能够精确分析我们的发现结果并报告给客户。我们使用FLIR BuildIR研究和比较热图像,使用FLIR Reporter生成报告,使用FLIR ResearchIR分析热视频片段。我们所有的FLIR软件简单直观且易于使用,能为精确解读热图像提供很大帮助。”

Piergianni为自己当初选择了FLIR红外热像仪感到十分满意。“FLIR不仅提供出色的产品,其软件和售后服务也很出色,没有其它红外热像仪供应商能够提供同等级的质量和服务。”

相关文章

案例研究

FLIR通过空中检测帮助屋顶维修专业人士发现湿气问题

Read more
案例研究

FLIR红外热像仪帮助检测意大利游泳池的漏水问题

Read more
Back to top