会自编写的软件:Eigen Innovations利用FLIR红外热像仪简化自动化解决方案

设置机器视觉系统从而确保各部分流畅配合是一项极其困难的工作。您需要集成硬件和软件,且通常要用到多台热像仪。作为在多个行业领域提供实时监控解决方案的专家,Eigen Innovations公司开发了一种智能硬件模块,可以简化集成过程。Eigen为其客户安装该模块时,青睐使用FLIR热像仪。

Eigen Innovations通过为工厂提供解决方案,从工厂实地获取实时数据,应用先进的分析,自动改善生产流程,让工厂变得更加智能。这样不仅提高了工厂的生产力,保证了稳定的产品质量,还降低了生产成本。Scott Everett是Eigen Innovations公司的首席技术官和联合创始人。他在2012年读大学之余创立了该公司。

“我们最初为制造系统提供软件控制解决方案,主要针对那些需要使用多种传感器的行业,比如注射成型。通过检测机器输出的零件的线温分布图就可以进行质量检测。但这样做质量检测有一个问题——产品需要先降温,这就需要等上一段时间。而使用热像仪,通过非接触型传感器就无需等待,可实现实时监控产品质量。我们在某一展销会上发现了FLIR热成像技术,并很快认识到热像仪远不只是一台相机:它还是进行实时过程监控的智能反馈传感器。”

高性价比的集成

为固定安装的自动化应用构建监控和报警系统是一个困难而昂贵的过程。由于每种应用不尽相同,除了传感器、通信和计算机硬件,通常还需要定制化软件解决方案。Eigen公司的智能模块(ESM)消除了过程中这一昂贵的步骤。

“要为我们的客户提供高性价比的监控系统,很明显,我们需要找到一种方法,让热像仪、硬件和软件集成起来更加便捷。因此,我们开发出了Eigen智能模块,”Scott Everett称。“除此之外,使用FLIR热像仪能简化我们的工作。工业解决方案类产品,比如我们的产品,销售周期一般比较长,但当我们通过热图像向客户展示它所能呈现出的生产流程信息时,就能立即帮助我们开启业务。”


Eigen智能模块

Eigen智能模块是一个坚固耐用的GigE Vision热像仪模块,带监控和报警功能,可用于固定式自动化应用。该模块可简化温度阈值配置,支持PLC通信。Eigen智能模块设计用于支持监控和报警应用中固定式热像仪的快速部署,免除了定制集成的需求。模块能同GigE Vision热像仪进行通信,显示检测区域的温度计算结果。

Eigen智能模块也是一个自学习系统,可用于单独的解决方案中,但如果作为更大架构的组成部分,或用于更复杂的处理系统,该模块就会从热像仪中收集培训数据,在云端排列数据,并反馈到模块中。实际上,也就是该软件会自编写。
该模块可用于多种自动化应用系统中,包括零件制造、纸浆与造纸、食品加工、火灾预防和状态监控。当然,Eigen Innovations一直走在研发新应用的前沿。

以FLIR为核心而构建

此前发布的Eigen智能模块完全基于GigE Vision标准和FLIR A系列热像仪。

Scott Everett道:“FLIR的专业性显而易见,如果您了解FLIR以及它的历史,你就会知道选择FLIR热像仪有多明智。除此之外,我们还和FLIR建立了良好的合作关系,FLIR帮助我们打开了自动化市场的大门。所以这是一种互利双赢的关系。”

“红外热像仪的一大优势是您可以看到物体完整的温度分布,而不仅仅是类似热电偶测出的点温度。这样就有了大量的数据,同时还有其它传感器的信息,如压力、速度和湿度数据。我们的模块会将所有这些传感器信息进行整合,并试图进行解读。”

应用案例:后车窗除雾器,硫堆积物监控

Eigen Innovations成功地将Eigen智能模块应用于一家汽车制造商客户。具体来说,是将Eigen智能模块和FLIR热像仪安装在汽车装配线上进行后车窗除雾器检测。在该装配线上,打开除雾器,使用FLIR A系列红外热像仪检测电热丝是否运行正常。

“通常在自动化系统中,需要监控的部分的位置都是固定的,所以就需要等到汽车到达镜头范围内。这就是为何我们模块中所集成的算法需要先判定汽车的位置。”
另一个案例是用于在户外监控硫堆积物。为了防止硫堆积物发生自燃,使用FLIR热像仪监控可能引燃的热点。Eigen智能模块明显提高了检测性能,减少了比如飞禽经过的热点检测误报情况。Eigen智能模块能进行数据排列,判断热像仪检测到的究竟是鸟、起重汽车、还是真正的火点。

FLIR A系列:功能强大,性价比高

Scott Everett已安装了多个智能模块,并非常高兴采用了FLIR产品,特别是选择了FLIR A系列热像仪。“我们非常喜欢FLIR A65热像仪和它漂亮的高分辨率图像。功能如此强大还能如此小巧让我很是惊讶。”

“譬如,拿FLIR A35和FLIR A65目前的市场售价来说,你可以轻松地在一个装置中使用三到四台热像仪。FLIR A系列热像仪不仅是一款高性价比解决方案,同时还能替代传统的红外扫描仪。不同的是FLIR热像仪不仅扫描一条线,而是呈现一幅完整的热图像。”
 

FLIR A系列热像仪使用GigE Vision标准,支持长距离低成本标准电缆的快速图像传输。利用GigE Vision,来自不同供应商的硬件和软件能通过GigE连接无缝协作。

同时FLIR A系列坚固耐用,可应用于严苛的监控环境。

迎接物联网时代

Scott Everett坦言道:“行业中经常讨论关于工业互联网或物联网,复杂的机械设备连接了并网的传感器和软件。当然,想要发挥这些传感器数据的潜力,首先就需要能传输高品质数据的高品质传感器。从这个角度来看,FLIR和EigenInnovations有着让人激动的光明前景。”

相关文章

案例研究

集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!

Read more
案例研究

使用FLIR红外热像仪实现对电阻器的质量控制

Read more
Back to top