华盛顿PUD公司依赖热成像技术维护居民供电

在寒冷的冬夜,当梅森县居民在家中打开电热器、电视、烹饪美食和清洗衣物时,梅森公用事业区(PUD 3)的Chris Jorgensen仍在室外检查供电线路和设备。PUD 3为华盛顿州的34,000多人提供电力和全包式通讯服务。如果不及早发现问题,成千上万的客户将会断电。

防患于未然

从11月到3月,在电力负载较高和电路更可能中断时,PUD 3公司的工程师们在深夜花费5到6小时,使用FLIR红外热像仪检查供电线路、接头和设备。“我们从变电站开始,然后检查三相配电线路”,Jorgensen说道。热像仪帮助他们识别电力系统中的过热点,从而在故障发生前清除问题。

“我们驾车沿线路检查,其中一位同事使用热像仪从车窗扫描检查线路。如果发现异常,我们就下车进行全面分析”Jorgensen说道。PUD 3从2001年就开始使用热像仪进行检查。“在使用热像仪之前,我们无法进行预防性维护。设备出现故障后,我们只能赶赴现场进行修理”,Jorgensen表示。但FLIR热像仪可以节省问题检查时间,我们在车内即可完成,可防患于未然。

通过在办公时间进行维护,PUD 3公司的红外检查方案有助于保持电力系统安全、可靠并为公用设施公司节省成千上万美元。否则夜间或周末发生严重故障会导致PUD 3员工付出更昂贵的加班时间。

他们用热像仪帮助查找保险开关的问题、变电站构架和连接不良或故障。该技术甚至可帮助检查建筑质量。

“我们进行红外作业时就像狩猎,我们扫描每条线路和每套设备,寻找系统可能存在的问题。”Jorgensen称。“当设备故障迫在眉睫时,我们及时发现并修复,这令人相当满意。”

优先排序和定期修理

PUD 3还使用SCADA软件监控电力负载,查看大负载压力点,然后开始在负载大的区域检测。他们检测发现的线路或设备有60%需要维修。热像仪帮助PUD 3优化和定期修理。可以查看过热点以及问题的严重度,这使得工程师能够判定,“今晚不会出现故障,但明天可能会。”

早期捕获过热点的优势在于:可延长设备正常工作使用寿命,避免可能导致大范围断电的设备故障,通过维护而不是更换损坏设备而降低成本。

“热成像真正超越了我们的裸眼能力”,Jorgensen说道。“它使我们能够在故障发生前就修复这些问题,这对公共设施而言具有重大优势。”

 

相关文章

应用案例

用于风力涡轮机预防性维护的热成像案例

Read more
应用案例

电力公司依靠热成像技术来预防组件故障

Read more
Back to top