详解 FLIR VividIR 技术


选择热像仪时,用户会考虑分辨率、整体性能和配套软件等大众条件,当然在选择品牌时会考虑一些特色功能。比如选择FLIR手机红外热像仪,则是看中FLIR VividR图像增强功能(以及与之配合的MSX功能)。
VividIR是一种先进的图像处理功能,包括组合多个图像以获取更多热数据。它将这些图像增强功能实时应用于FLIR ONE系列手机红外热像仪拍摄的热图像,从而减少模糊并改善细节。

从上面的对比图可以看出,使用FLIR VividIR功能拍摄的热图像更加清晰、明亮。

对于专业热像仪用户来说,VividIR是快速检测问题并了解用户在整个检查过程中看到内容的关键。当与FLIR MSX®(多光谱动态成像)功能(专利号:CN201380073584.9)相结合时,FLIR ONE系列手机红外热像仪拍摄的热图像,将会为用户提供快速做出关键维修决策所需的更多细节和视角。
使用FLIR VividIR图像处理功能,可以观察到更多的细节部分,让故障位置更加突出明显。
采用FLIR VividIR热图像处理技术的红外热像仪,让用户能够从更远距离测量更细微的部件,可以保障检测人员更安全地工作。目前,全新FLIR ONE Edge Pro、FLIR ONE Pro和FLIR ONE Pro LT均提供FLIR VividIR图像处理功能,可满足各阶段检测需求!