再善于伪装的野外动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!

在广袤野外探索动物痕迹时,你会选择哪种辅助设备呢?双筒望远镜目前使用比较普遍,其次是可以用来在夜间发现动物的夜视仪。但即使是夜视仪在条件不良情况下(夜间非常黑)有时也很难发现动物,还好有不依靠光源就能发现物体的红外热像仪,它能在任何条件下,精准探测野生动物的位置。

红外热像仪可以穿透黑暗,忽略视觉伪装。与所有其他夜视系统不同,它们不需要任何光线即可产生清晰的图像。许多动物大多在夜间活动,利用黑暗的掩护不被发现,但即使在完全黑暗和其他所有天气条件下,它们也会在热图像中清晰地显示出来。

FLIR红外热成像单筒望远镜拍摄的斑点狗

红外热像仪被世界各地的专业纪录片制作人、野生动物爱好者和护林员广泛使用。有人会觉得它们还非常昂贵,但其实FLIR Scout TKX等热成像单筒望远镜非常实惠。

红外热像仪野外追踪中的“妙用”

瑞士自然摄影师和自由野生动物记者Michele Costantini是首批接受FLIR单筒手持式红外热像仪进行测试的人之一。他在瑞士狩猎杂志《Jagd&Natur》撰写了一篇关于这种新型野生动物检测工具的评论文章。
Costantini解释道:“直到几年前,红外热像仪的成本还比中型汽车还要高。然而近些年,市场上出现了一些价格实惠的红外热像仪。虽然这些红外热像仪的分辨率低于大多数数码照相机的分辨率,但热像仪的高对比度图像确实是跟踪动物的好方法。有了这些设备,即使在完全黑暗或轻雾的环境中,你也能非常清楚地看到动物和人的轮廓。”

等温线调色板高亮显示图像中最热的部分,以快速识别热源

FLIR红外热像仪不仅能提供无与伦比的夜间视觉效果,而且在白天也非常有用。Costantini解释说:“许多种类的动物已经进化到与周围环境融为一体,这使得护林员或野生动物爱好者很难找到它们。然而,这些伪装的动物在热图像中非常突出。”

善于伪装的熊在热像仪的镜头下清晰可见,这在渐变的等温线(左)和熔岩(右)调色板中可见

Costantini发现,他所在地区的野生动物比预期要多。“因为大多数野生动物都有很好的伪装,如果你使用传统手段,如双筒望远镜或夜视仪,它们中的许多仍然不会被发现。正如大多数护林员和野生动物爱好者所熟知的那样,在干草地中追踪小鹿几乎是不可能的。然而,使用红外热像仪,即使是最会伪装的动物也能被观察者看到。”
根据经验,Costantini能够用测试的FLIR热成像单筒望远镜发现几乎所有的温血动物。“如果你有一个好的观察点,就可以很快在草地上找到热源。我们发现,不仅像猫和兔子这样的温血动物会散发热量,蚂蚁和粪堆也非常清楚地出现在热图像上。”

全新红外热成像单筒望远镜:Scout TKx

FLIR全新的室外热成像单筒望远镜是FLIR Scout TKx,这是一款袖珍型红外感应单筒望远镜,可以在漆黑的环境中(比如深夜和昏暗房间)帮助您清楚地看到90多米外的人、物体和动物。其内含即时警报、Graded Fire 等多种视频调色板,电池续航时间长达7小时,可供您在野外一整夜的使用!
Scout TKx热成像单筒望远镜采用IP67防护等级的外壳,可在各种天气条件下保护关键硬件组件。防水、紧凑、轻便、抗震,这款坚固耐用的设备完全能够应对恶劣的户外环境。直观的控件和改进的内部菜单允许快速调整热调色板,并可轻松访问画中画缩放、视频录制和 GPS 功能等新功能。

FLIR Scout TKx包含多种调色板,供不同环境使用

了解工具的局限性也很必要。Costantini认为,白天护林员或野生动物爱好者仍应在FLIR热像仪旁携带双筒望远镜。“如果你只依赖热像仪,你可能会识物不清。简单地说,热像仪对发现野生动物非常有用,甚至可以区分它是哪种动物,但要确定动物的性别或健康状况,你仍然需要双筒望远镜。”

全新FLIR红外热成像单筒望远镜作为夜间户外探索的“外挂”,它将为您带来前所未有的野外探险体验!这款小巧便捷,简单易用,菲力尔京东官方旗舰店特价售卖中,进店咨询

相关文章

用 FLIR ONE® Edge Pro 发现能量泄漏,节省电费

Read more
基本原理

家中配备FLIR ONE Edge Pro新型分离式热像仪的五大理由

Read more
应用案例

FLIR和世界野生动物基金会联手寻找草原“蒙面土匪”

Read more
Back to top